• A Schneider Electric consultant installing a home model of an EVLink charging station and explaining to the homeowner how to use it.

    Poste de recharge de véhicules électriques EVlink pour l’intérieur

    Poste de recharge pour véhicules électriques

    Une recharge de véhicule électrique rapide et pratique

    La plupart des voitures électriques sont livrées avec un chargeur de niveau 1 qui permet de recharger votre voiture à l’aide d’une prise 120 V standard, c’est-à-dire la même prise que celle que vous utilisez pour vos autres appareils électroniques. Ce système est pratique pour recharger à la volée, mais il ne fournit que de 3 à 8 km par heure de recharge. Les chargeurs domestiques EVIink de niveau 2 permettent une recharge de 3 à 4 fois plus rapide, et vous offrent un moyen pratique et fiable de recharger complètement directement dans le confort de votre demeure. Disponible pour l’installation dans votre garage (EV230WS) ou votre place de stationnement extérieure (EV230WSR), l’EVlink fonctionne avec toutes les voitures électriques*.

    * Les véhicules de marque Tesla nécessitent un adaptateur disponible sur le site Web de Tesla.


    Poste de recharge de VE


    Une installation souple permet la recharge là où vous en avez besoin

    Les postes de recharge domestiques de niveau 2 EVlink sont fournis avec un dispositif de rangement qui évite de laisser le câble au sol et met le connecteur (la prise) à l’abri lorsqu’il n’est pas utilisé. Ceci vous permet de placer le connecteur à l’endroit précis où vous le souhaitez, le plus près de l’emplacement de votre véhicule, pour un accès facile à tout moment.

    Pour une installation dans votre garage ou une place de stationnement couverte extérieure.  Nous vous recommandons l’EV230WS. Si vous voulez un appareil capable de résister à des conditions météorologiques extrêmes, optez plutôt pour l’EV230WSR. Pour les immeubles à appartements ou les ensembles d’habitations, l’EV230WSRR est fourni avec un lecteur de cartes d’identification par radiofréquence (IRF) en option qui permet de restreindre l’accès au poste aux seuls détenteurs de la carte.


    Installation souple du poste de recharge EVlink

    Une recharge de véhicule électrique rapide et pratique


    La recharge pendant la nuit vous permet d’épargner du temps et de l’argent

    La nuit est le meilleur moment pour recharger votre voiture. Pourquoi? Parce que c’est la période la plus longue durant laquelle votre voiture est en stationnement. L’électricité est aussi parfois moins chère pendant les heures creuses et notamment la nuit (généralement de 23 h à 6 h), ce qui vous permet d’économiser de l’argent. Branchez simplement lorsque vous arrivez chez vous, réglez la minuterie pour retarder la recharge à partir des heures creuses, et au réveil, vous aurez une recharge complète chaque matin.

    Que se passe-t-il en cas de panne de courant? Aucun problème. Les postes de recharge EVlink disposent d'une fonction de réinitialisation automatique qui reprend la recharge dès que le courant est rétabli.


    Façade personnalisable des postes de recharge de VE


    Personnalisez votre chargeur EVlink

    Que vous vouliez une photo de vos enfants, de votre chien ou de votre destination de voyage préférée, le poste de recharge EVlink devient unique à votre image. Obtenez une façade personnalisée gratuite avec votre poste de recharge domestique EVlink de niveau 2.*

    * Cette offre n’est disponible qu’avec le modèle EV230WS.

    En savoir plus sur notre poste de recharge EVlink.

    • Default Alternative Text Postes de recharge EVlink pour l’intérieur Téléchargez la brochure du produit.