• Avec Schneider Electric sécurisez votre installation électrique et protégez votre logement contre les incendies et la foudre

    Une maison plus sécuritaire

    Protégez votre maison et vos proches avec des solutions de sécurité intelligentes.

    Je sécurise

    Home-YP-ED-SE_03

    Il ne faut jamais l'oublier : électricité doit toujours rimer avec sécurité. Pour pouvoir faire confiance à votre installation électrique, des précautions s'imposent.


    Le diagnostic de votre installation électrique vous permet d’identifier ces précautions. De plus, en cas de vente de votre logement et si l’installation électrique a plus de 15 ans vous devez faire un diagnostic de votre installation électrique pour 4 domaines clés :

    • l'alimentation électrique;
    • le panneau électrique;
    • la mise à la terre et
    • l'installation dans les différentes pièces.

    Ce diagnostic fait par une personne qualifiée ne vous impose rien, mais vous informe sur :

    • l'état de votre installation;
    • les risques encourus en cas d'anomalies;
    • les travaux nécessaires pour une mise en sécurité.

    Dans le cas de travaux visant à valoriser votre logement, votre électricien peut demander une attestation Consuel qui a valeur de diagnostic électrique pendant 3 ans et permet d’éviter le coût de la prestation d’un diagnostiqueur spécialisé.


    Réalisez votre diagnostic en ligne



    Home-YP-ED-SE_04
    Les pouvoirs publics mettent en place des normes et réglementations pour réduire la consommation énergétique, sécuriser et uniformiser le parc électrique national.


    Parmi ces normes et réglementations, deux sont particulièrement importantes :


    La norme NF C 15-100


    Elle fixe la réglementation des installations électriques dans les immeubles neufs et rénovés en France. Elle traite de leur conception et réalisation, de leur vérification et entretien en garantissant la protection de l'installation et des personnes habitant le logement. Elle est régulièrement mise à jour pour prendre en compte les évolutions des besoins en électricité, du confort et de l’usage des installations.


    Pour approfondir, vous pouvez consulter nos pages professionnelles :


    > Téléchargez notre guide

    Home-YP-ED-SE_05


    La RT2012


    La Réglementation Thermique « Grenelle de l’environnement 2012 », dite RT2012, est un outil réglementaire concernant les édifices résidentiels et tertiaires neufs. Elle fixe la consommation énergétique des édifices neufs à 50 kWhEP/m2/an. Ce chiffre est toutefois modulé selon différents critères (localisation géographique, type d’édifice, etc.). Elle réglemente :


    l'affichage et la mesure de la consommation énergétique;

    la régulation du chauffage;

    la régulation de l’éclairage dans les parties circulatoires et les parcs de stationnement du résidentiel collectif;

    l'optimisation des performances des parois vitrées pour diminuer la déperdition des apports solaires énergétiques et lumineux;

    la production photovoltaïque et

    le traitement de la perméabilité à l'air des logements.

    Pour approfondir, vous pouvez consulter nos pages professionnelles :


    > Les règles principales de la RT 2012 à respecter


    Pour plus d’informations…


    Souhaitez-vous mieux connaître l’état de vos installations électriques avant d’engager des travaux? Particulier, professionnel, gestionnaire de parcs immobiliers… en relation avec le Consuel, Promotelec propose une gamme de diagnostics adaptés à toutes les installations existantes.


    L'association Promotelec est un organisme d'information, de conseil et de certification pour la norme, la sécurité, le confort et la performance des installations électriques.


    > Découvrez le site de l'association 

    Pour aller plus loin

    • Suivez-nous sur les réseaux sociaux Les réseaux sociaux Schneider Electric
    • Default Alternative Text Laissez-vous inspirer Une vitrine d’excellents produits pour votre maison.