• Default Alternative Text
    Amélioration de la fiabilité de vos installations

    Connexion provisoire à la génératrice

    Défis

    t
    • Solutions

      Les Services sur le terrain de Schneider Electric offrent des solutions clé en main de raccordement temporaire de génératrice à votre système d’alimentation normal ou de secours.
    • Proposition de valeur

      Un raccordement temporaire de génératrice améliore la fiabilité de votre système électrique et est recommandé lorsqu’une des situations suivantes s’applique :

      • Un corps dirigeant local exigeant des dispositions de raccordement pour génératrice portative en plus des génératrices de secours fixes, en vertu de l’article 708.20(F)(6) du NEC®.

      • Les installations sont désignées comme devant rester en service advenant un désastre à grande échelle et un raccordement temporaire est acceptable aux yeux du corps dirigeant.

      • Les installations peuvent supporter de courtes interruptions de l’alimentation électrique, mais toute interruption de longue durée mettra en péril l’entreprise.
      L’intervention des services d’ingénierie dès le début du processus de mise à niveau de votre système d’alimentation, aidera à garantir qu’une conception efficiente est mise en œuvre.
    • Facteurs de différenciation

      Nos solutions clé en main comprenant l’évaluation du site, la fourniture de matériel, l’installation et la mise en service du matériel; sera effectuée par Schneider Electric Engineering Services et Schneider Electric Services. Il en résultera un système conforme aux codes, qui améliorera la fiabilité à long terme de vos installations.
    Businessman with plans overlooking production floor stays ahead of ever growing challenges with truly comprehensive life-cycle Field Services from Schneider Electric.

    Applications

    Schneider Electric Services possède l’expertise et les ressources permettant de restaurer l’alimentation électrique de façon sécuritaire et efficace sur n’importe quelle marque d’appareils

    Avantages

    • Default Alternative Text
      Satisfait aux exigences de, ou se conforme à : L’entité régissant et les autorités en charge du code électrique local et national, ainsi que les agences de souscription incluant les compagnies d’assurance.
    • Default Alternative Text
      Pouvoir poursuivre l’exploitation en cas de désastre étendu