• Default Alternative Text
    Vous dédiez trop de temps et d’argent à du matériel qui prend de l’âge?

    Solutions de modernisation et de mise à niveau du matériel électrique

    • Poste de production Hope Creek

      Les disjoncteurs de 1219 MW de cette centrale nucléaire sont en usage depuis l’ouverture des installations en 1986. Après une évaluation soigneuse de toutes les options possibles, notamment en ce qui a trait à la remise à neuf des disjoncteurs existants ou à l’option de remplacement complet, la direction a choisi de moderniser l’appareillage de commutation existant avec les disjoncteurs à remplacement direct Masterpact NW.

      En savoir plus
      Default Alternative Text
    • Un projet de remplissage modernise la distribution électrique d’un fabricant automobile

      Le personnel des installations était inquiet des longs et coûteux temps d’arrêt dus à un appareillage de commutation dépassé. Les deux ensembles d’appareillage primaire de l’usine ont été installés vers 1950. Bien qu’ils soient toujours en fonction, l’âge des disjoncteurs raccordés au bus de 2 000 ampères dans les deux ensembles, ainsi que le système similaire à un ascenseur utilisé pour les retirer de l’appareillage dans le but d’en effectuer l'entretien, représente un risque accru pour les électriciens.

      En savoir plus
      Default Alternative Text
    • Guide de survie de l’appareillage de commutation : Dix conseils pour améliorer la fiabilité électrique

      Les responsables des installations disposent dorénavant d’une option supplémentaire lorsque le dilemme réparation ou remplacement se présente. Il existe des moyens de moderniser et de prolonger la vie des composants actifs, c.-à-dire des disjoncteurs, tout en ne touchant pas à la structure de l’appareillage. Téléchargez ce livre blanc pour de plus amples informations.

      En savoir plus
      Default Alternative Text
      Default Alternative Text

      Défis

      Les responsables des installations doivent souvent faire face à deux choix : entretenir une installation électrique vieillissante (ou désuète) ou la remplacer par du nouveau matériel qui profite de la technologie actuelle. Même un matériel bien entretenu peut avoir besoin d’une mise à niveau ou d’un entretien supplémentaire. Les facteurs à considérer comprennent l’environnement, la disponibilité des pièces de rechange, la fiabilité et le coût d’un entretien continu.
      Business people in hard-hats walking on factory floor with lots of machines, power management, plant solutions.

      Toute marque. Toute industrie. En tout temps.

      Les solutions de modernisation du matériel électrique qu’offre Schneider Electric moderniseront votre matériel de distribution électrique actuel pour qu’il utilise la plus récente technologie.

      Pourquoi travailler avec Schneider Electric?

      • Value proposition icon Diminution des temps d’arrêt pour l'installation Les temps d’arrêt sont minimisés en comparaison des délais de démolition et de remplacement du matériel existant.
      • Value proposition icon Fiabilité améliorée et coûts d’exploitation réduits La mise à niveau pour une technologie actuelle réduit les recherches de pièces de rechange de plus en plus difficiles à trouver.

      Faits

      • Default Alternative Text Notre réseau national possède sur le terrain des représentants commerciaux qualifiés et disposant de l'expertise adéquate sur le matériel d’un fabricant.
      • Default Alternative Text Un entretien électrique préventif programmé aide les entreprises à combler les exigences de sécurité provinciales et fédérales.