• Default Alternative Text
    Pour applications à tension basse et moyenne

    Solutions de remplissage des disjoncteurs

    Défis

    t
    • Solutions

      Dans une solution de remplissage, la cellule et la barre bus existantes de l’appareillage de commutation sont modifiées pour accepter le nouveau disjoncteur. Cette option exige une interruption plus longue au niveau de la barre bus (comparativement à l’option de remplacement direct), au cours de laquelle l’intérieur de la cellule du disjoncteur est modifié pour accepter le nouveau disjoncteur.

      Remplissage basse tension 

      Cette solution offre un berceau et un disjoncteur Masterpact, ainsi qu’un nouveau mécanisme d'embrochage et des connexions principales et secondaires dans chaque cellule de l’appareillage de commutation. Les cellules existantes sont modifiées pour accepter les nouveaux berceau et disjoncteur, incluant une connexion adaptée entre le berceau et la barre bus des côtés charge et ligne de l’appareillage de commutation. Les conceptions sur mesure sont offertes pour les appareillages de commutation basse tension de tous les fabricants.

      Remplissage moyenne tension 

      Cette solution met à niveau l’appareillage de commutation en installant un nouveau disjoncteur moyenne tension et une nouvelle cellule dans un enlignement existant. Les modifications nécessaires – y compris un tout nouveau mécanisme d’embrochage, des coupe-circuits primaires et secondaires et des branchements sur mesure – sont effectuées sur la cellule existante. Les conceptions offertes sont les suivantes :

      » Disjoncteur magnétique à l’air vers disjoncteur sous vide ou SF6

      » Disjoncteur à air comprimé vers disjoncteur à vide ou SF6

      » Appareillage de commutation OCB vers appareillage de commutation sous vide ou SF6

      » Conversion de disjoncteur fixe vers disjoncteur débrochable, ou disjoncteur à air désuet vers disjoncteur sous vide ou SF6.