• Default Alternative Text
    Améliorez la fiabilité de votre système d’alimentation et abaissez les coûts de son cycle de vie

    Solutions de modernisation d’appareillage de commutation

    Default Alternative Text

    Défis

    Réparer? Remplacer? Moderniser!
    Lorsque vous envisagez de remplacer ou de réparer l’appareillage de commutation existant, plusieurs facteurs sont à considérer. Ils peuvent inclure l’environnement d'exploitation, la disponibilité des pièces de rechange, l’impact des temps d’arrêt ainsi que le coût d’un entretien continu. Il peut aussi s’agir de mettre à niveau vers la technologie actuelle. Une stratégie viable et économique est de moderniser le matériel existant pour y ajouter les solutions de disjoncteurs à la fine pointe de la technologie qu’offre Schneider Electric.
    • Solutions

      Nos solutions de modernisation, offertes pour tous les types d’appareillages de commutation basse et moyenne tensions, accroîtront la capacité de votre réseau électrique avec un temps d’arrêt minimal.

      Les disjoncteurs de replacement direct sont conçus pour s’intégrer à votre cellule actuelle, et ce, avec un temps d’arrêt minimal ou inexistant, car il n’implique qu’une interruption minimale (le cas échéant) au niveau de votre bus du matériel.

      Les solutions de remplissage impliquent la modification de l’intérieur de la cellule pour lui permettre de recevoir un nouveau disjoncteur. Ces modifications impliquent une interruption au niveau du bus.

    • Proposition de valeur

      Augmentez la capacité de votre réseau électrique, et ce, avec un temps d’arrêt minimum, à une fraction du prix de l’achat et de l’installation d’un nouvel appareillage de commutation. Les solutions de remplacement direct ou de remplissage sont offertes pour tous les équipements, quel que soit le fabricant.
    • Facteurs de différenciation

      Nos solutions de modernisation utilisent la technologie améliorée de nos disjoncteurs Masterpact(MC) à boîtier isolé pour systèmes à basse tension ou de notre disjoncteur Magnum(MC) pour systèmes à moyenne tension. Les disjoncteurs Masterpact et Magnum sont tous les deux installés, mis à l’essai et mis en service par le personnel qualifié des Services sur place et sont appuyés par une garantie d’un an. Des garanties prolongées sont offertes.
    Default Alternative Text

    Apprenez-en davantage sur nos solutions de modernisation et de mise à niveau

    Deux solutions de modernisation différentes vous procurent le même résultat final : une fiabilité améliorée de votre réseau d’alimentation et des coûts de cycle de vie inférieurs.

    Avantages

    • Default Alternative Text

      Les disjoncteurs Masterpact offrent un courant nominal de courte durée et une capacité d’interruption élevée Protocole de communication ModbusMC et dispositifs qui peuvent être installés sur place.

    • Default Alternative Text

      Les disjoncteurs Magnum à tension moyenne sont fabriqués avec des composants entièrement nouveaux, notamment à l’aide de la technologie d’interruption d’arc sous vide ou SF6.