• Default Alternative Text
    Améliorez la fiabilité de votre système d’alimentation et abaissez les coûts de son cycle de vie

    Solutions de modernisation d’appareillage de commutation

    • Lire

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Brochure : Solutions de modernisation d’appareillage de commutation

        Présente les caractéristiques et les avantages du remplacement direct et des solutions de remplissage. En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Catalogue de sélection de conceptions : Conceptions de disjoncteurs

        Catalogue des conceptions de remplissage et remplacement direct à tensions basse et moyenne. En savoir plus
    • Apprendre

      Outil de modelage 3D : Solutions de modernisation d’appareillage de commutation


      Cet outil interactif permet aux utilisateurs d’inspecter l’intérieur de l'appareillage et d’en apprendre davantage sur notre solution de remplacement direct du matériel à basse tension. En savoir plus

      Livre blanc : Guide de survie de l’appareillage de commutation - dix trucs pour optimiser l’appareillage et améliorer la fiabilité


      Avec une dépendance accrue envers les ordinateurs et procédés automatisés, la plupart des installations modernes ne peuvent pas se permettre des temps d’arrêt. L’exécution d’un entretien adéquat du matériel électrique peut réduire le risque de panne non planifiée et prolonger la vie utile des actifs. Dans l’environnement économique d’aujourd’hui, les contraintes budgétaires des projets d’amélioration du capital technique ont pour résultat qu’il faut se fier davantage à l'entretien du matériel existant. En savoir plus

      Livre blanc : Amélioration de la fiabilité des systèmes hérités avec mises à niveau des disjoncteurs à basse tension de nouvelle génération


      Même le matériel le mieux entretenu fait l’objet de deux phénomènes importants : (1) le matériel se dégrade au fil du temps et atteint la fin de sa vie utile, peu importe l'entretien qui y a été effectué, et (2) les avancées technologiques - à la fois dans les sciences matérielles et dans les contrôles par microprocesseur - facilitent la production de disjoncteurs plus modernes offrant une meilleure performance et dotés d’exigences d'entretien et diagnostics embarqués moindres. Avec les avancées de conception des nouveaux disjoncteurs, ceux qui utilisent encore une technologie plus ancienne ne sont plus considérés comme des solutions viables. En savoir plus

      Livre blanc : Prolongez la vie de l’appareillage de commutation existant


      L’appareillage de commutation électrique possède deux types de composants qui forment le système, auxquels on fait référence sous les termes passifs et actifs. Les composants passifs comprennent des éléments tels que les charpentes en acier, les plaques de recouvrement, les barrières, les structures à bus horizontaux et verticaux ainsi que les composants qui forment la structure mécanique du matériel. Les composants actifs critiques sont les disjoncteurs ou les dispositifs à fusibles qui forment le système de protection contre la surcharge. En savoir plus

      Webinar (sur demande) : Les solutions de modernisation améliorent la fiabilité de votre système d’alimentation et abaissent les coûts de son cycle de vie


      Les participants auront un aperçu de la modernisation économique et des options de mise à niveau qui amélioreront la fiabilité électrique tout en accroissant la vie utile du matériel existant et en diminuant les temps d’arrêt. En savoir plus

      S’attaquer aux problèmes de sécurité électrique améliore les bénéfices pour les services publics


      La modernisation de l’appareillage classique améliore également la fiabilité électrique. En savoir plus

      Poste de production Hope Creek


      Les disjoncteurs de 1219 MW de cette centrale nucléaire sont en usage depuis l’ouverture des installations en 1986. Après une évaluation soigneuse de toutes les options possibles, notamment en ce qui a trait à la remise à neuf des disjoncteurs existants ou à l’option de remplacement complet, la direction des installations a choisi de moderniser l’appareillage de commutation existant avec les disjoncteurs à remplacement direct Masterpact NW. En savoir plus

      Le projet de remplissage de disjoncteur modernise la distribution électrique d’un fabricant automobile


      Les deux ensembles d’appareillages primaires de l’usine ont été installés vers 1950. Bien qu’ils soient toujours en fonction, l’âge des disjoncteurs raccordés au bus de 2 000 ampères dans les deux ensembles, ainsi que le système similaire à un ascenseur utilisé pour les retirer de l’appareillage dans le but d’en effectuer l'entretien, représente un risque accru pour les électriciens. En savoir plus

      Vous inquiétez-vous du vieillissement de votre matériel?


      Commencez à explorer la « carte Mes solutions » pour connaître les économiques solutions de modernisation associées à des temps d’arrêt minimes. En savoir plus

      Sélecteurs d'autres options de modernisation de Schneider Electric Canada Canada Services


      Obtenez un accès de 24 heures par jour, 7 jours par semaine aux solutions de modernisation du matériel électrique vieillissant. Découvrez
    • Voir

      • Services pour installations Ecofit de Schneider Electric

        La prochaine génération de disjoncteurs à basse tension est là. Si vous êtes client aux É.-U. ou au Canada, c’est le moment pour vous d’effectuer une mise à niveau vers les services d’installation ECOFIT(MC) puisque Masterpact M, Type SE et Type DS de Square D ont été remplacés par Masterpact NT/NW.