• Cement factory, dusk, cement production
    SÉCURITÉ DES PERSONNES

    Sécurité des personnes

    A man viewing water pipes and flow charts on multiple monitors, sustainability reporting.

    La culture de la sécurité

    Faire de la sécurité une part intégrante de l’équation de production et d’efficacité n’est plus une question de choix, c’est une exigence, et tout le monde dans l’entreprise est responsable de la promotion de cette culture.
    at building construction, industrial production, urbanization

    Nos solutions pour la sécurité des personnes

    Pourquoi travailler avec Schneider Electric ?

    • Default Alternative Text Un seul fournisseur pour vos besoins en sécurité Schneider Electric vous aide à aborder une grande variété de défis autour de la sécurité humaine et du matériel.
    • Default Alternative Text Offrir les meilleures technologies de leurs catégories en matière de sécurité électrique Protégez vos actifs les plus précieux contre les risques électriques à l’aide de la gamme de matériels de distribution d’énergie, des services et de la formation de Schneider Electric.

    Faits

    • Blue Graph Down icon Depuis 2003, les décès accidentels ont diminué d’un tiers et le taux de blessures a été réduit de près de 50 %.
    • Default Alternative Text Un arc électrique peut atteindre des températures allant à 16 600 °C (30 000 °F).
    • Blue plug icon De 5 à 10 incidents dus à des éclairs d’arc électrique se produisent chaque jour aux É.-U.
    • Default Alternative Text Aux États-Unis, les poursuites pour préjudices physiques coûtent en moyenne de 10 à 15 millions de dollars pour les incidents industriels généraux.