• Two men with hard hats discuss information on clipboard, sustainability consulting
    Un fournisseur unique pour les nouvelles usines, les modernisations et les agrandissements.

    Projets et services

    Mature man with blueprint in factory, industrial production, mining industry

    Gestion de projet

    La construction d’une nouvelle usine ou une expansion d’envergure présente de nombreux défis, y compris la complexité du processus, les budgets serrés, une infrastructure locale insuffisante et le manque de main-d’œuvre qualifiée. Les projets mondiaux présentent des défis encore plus difficiles, car ils nécessitent une coordination internationale et une compréhension des exigences locales.
    Sun set on processing plant, mineral prcessing

    Nos capacités de projets et services

    Pourquoi travailler avec Schneider Electric

    • Default Alternative Text Présence internationale / coordination locale Schneider Electric dispose d’une présence mondiale unique qui lui permet de comprendre vos exigences et normes locales et d’assurer une gestion adéquate de vos projets internationaux.
    • Default Alternative Text Nombreux défis / un seul fournisseur De la surveillance aux postes, peu d’entreprises possèdent l’expertise dans une telle gamme étendue de disciplines.

    Faits

    • Blue time icon Une des plus anciennes mines de cuivre au monde est en activité depuis 1910.
    • Blue tools icon Avoir un programme d'entretien préventif en place peut réduire le risque de temps d’arrêt imprévus par autant que 66 %.