• Default Alternative Text
    Un bloc fonctionnel d'infrastructure physique intégrée destiné à alimenter votre environnement virtualisé.

    Nuage privé

    Un bloc fonctionnel d'infrastructure physique intégrée destiné à alimenter votre environnement virtualisé.

    • Lire

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 117
        Infrastructure physique de centre de données : Optimisation de la valeur commerciale

        Pour demeurer concurrentiel dans le paysage commercial d'aujourd'hui, en perpétuelle mutation, les entreprises doivent modifier la valeur de leurs investissements d'infrastructure physique de centre de données (DCPI). La disponibilité et le coût initial ne sont plus les seuls facteurs déterminant pour motiver les décisions commerciales. L'agilité, ou la flexibilité commerciale, et le coût total de possession sont devenus d'égale importance aux yeux des entreprises qui désirent réussir dans le marché global en constante évolution. Lisez le Livre blanc n⁰ 117
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 118
        Virtualisation et informatique en nuage : Une alimentation, un refroidissement et une gestion optimisés optimisent les retombées

        La virtualisation des TI, le moteur derrière l'informatique en nuage, peut avoir des conséquences marquées sur l'infrastructure physique des centres de données (DCPI). La plus grande densité de puissance qui souvent en résulte peut mettre au défi les capacités de refroidissement d'un système existant. La consommation globale réduite d'énergie qui résulte généralement de la consolidation physique d'un serveur peut en réalité détériorer l'efficacité de l'utilisation énergétique (PUE). Les charges dynamiques qui varient selon le moment et l'emplacement peuvent accroître le risque de temps d'arrêt, si l'état de l'alimentation et du refroidissement au niveau de la baie ne sont pas bien compris ni pris en compte. Finalement, la nature tolérante aux pannes d'un environnement hautement virtualisé peut soulever des questions à propos du niveau de redondance requis dans une infrastructure matérielle. Ces problèmes particuliers de la virtualisation sont traités, et des solutions ou méthodes possibles pour les régler sont offertes. Lisez le Livre blanc n⁰ 118
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 116
        Normalisation et modularité dans l'infrastructure physique des centres de données

        Tout échec à adopter la normalisation modulaire comme stratégie de conception pour une infrastructure physique de centre de données (DCPI) représente une voie plus couteuse à tous les points de vue : dépenses inutiles, temps d'arrêt évitables et occasions d'affaires perdues. La normalisation et son proche parent, la modularité, engendrent un ensemble d'avantages quant à la DCPI qui rationalisent et simplifient tous les processus depuis la planification initiale aux opérations quotidiennes, entraînant des effets positifs importants sur les trois composants principaux de valeur commerciale d'une DCPI – la disponibilité, l'agilité et le coût total de possession. Lisez le Livre blanc n⁰ 116
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 174
        Options pratiques pour la mise en œuvre d'équipements de TI dans des salles de serveur de petite dimension et des bureaux régionaux

        Les salles de serveur de petite dimension et les bureaux régionaux sont généralement désorganisés, non sécuritaires, surchauffés, non surveillés et limités en espace. Ces situations peuvent entraîner des pannes de système ou, à tout le moins, des risques de pannes imminentes qui retiennent l'attention de la direction. La connaissances pratiques de ces problèmes fait apparaître une courte liste de méthodes efficaces visant à améliorer la disponibilité des opérations TI dans les salles de serveur de petite dimension et les bureaux régionaux. Ce document traite des améliorations réalistes pouvant être apportées à l'alimentation, au refroidissement, aux baies, à la sécurité physique, à la surveillance et à l'éclairage. Ce document traite en particulier des salles de serveur de petite dimension et des bureaux régionaux dont la charge de l'équipement de TI peut atteindre au maximum 10 kW. Lisez le Livre blanc n⁰ 174
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 160
        Spécification d'une architecture de centre de données modulaire

        Un consensus croissant dit que la conception de centres de données classiques hérités sera progressivement remplacé par les conceptions de centres de données évolutifs et modulaires. Le coût total de possession, la flexibilité accrue, le temps de mise en œuvre réduit et l'efficacité améliorée sont les avantages annoncées des conceptions de centres de données évolutifs modulaires. Néanmoins, le terme « modulaire », le moment et l'endroit où un tel système est approprié et la façon dont il doit être spécifié sont mal définis. Ce document se veut un encadrement pour l'architecture modulaire des centres de données et décrit les différentes façons de mettre en œuvre cette modularité au niveau de l'alimentation, du refroidissement et de l'infrastructure de l'espace, et explique à quels moments les différentes approches sont appropriées et efficaces. Lisez le Livre blanc n⁰ 160
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 76
        Systèmes modulaires : L'évolution de la fiabilité

        La nature a su démontrer très tôt que dans tout système complexe, les concepts modulaires sont ceux qui survivent et prospèrent. Un contributeur important de ce succès est l'avantage de fiabilité critique de la tolérance aux pannes, par le biais de laquelle le système modulaire peut acheminer les opérations d'un module défaillant à un autre en bon état pendant les réparations. Dans les centres de données, la conception modulaire s'est déjà implantée au sein des nouvelles architectures tolérantes aux pannes pour serveurs et systèmes de stockage de données. Comme les centres de données continuent à évoluer et s'inspirent des principes de la nature, l'infrastructure physique des centres de données (DCPI) doit également évoluer afin de prendre en charge les nouvelles stratégies de survie, rétablissement et croissance. Lisez le Livre blanc n⁰ 76
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 111
        Analyse de fiabilité du système d'alimentation InfraStruXure d'APC

        La gamme de produits InfraStruXure d'APC offre une architecture alternative à l'UPS centralisé. MTechnology, Inc. a eu recours aux techniques d'étude probabiliste de la sûreté (EPS) pour évaluer la fiabilité du PDU et de l'UPS InfraStruXure de 40 kW par le biais d'une dérivation statique. Les calculs ont pris en compte la performance de l'InfraStruXure autant dans des situations idéales que dans le monde réel. L'étude comparait également la performance de l'architecture de l'InfraStruXure à celle d'un UPS centralisé servant une charge critique hypothétique de 500 kW à un centre de données. Les résultats ont démontrés que l'architecture de l'InfraStruXure était beaucoup moins susceptible de faire l'objet d'une défaillance de toutes les charges dans le centre de données et légèrement moins susceptible de faire l'objet d'une défaillance dans l'un ou l'autre équipements de TI. Ce document résume les principales conclusions de l'évaluation quantitative des risques de MTechnology et traite de leurs implications auprès des gestionnaires et concepteurs de TI. Lisez le Livre blanc n⁰ 111
    • Apprendre

      TradeOff Tools


      Applications Web avec interfaces conviviales conçues pour être utilisées dès les premières étapes de conception et de développement du centre de données. TradeOff Tools

      Sélecteur de conception de référence


      Naviguez dans la bibliothèque de référence de Schneider Electric et sélectionnez, comparez et choisissez la conception optimale qui comble vos besoins en matière de centre de données. Sélecteur de conception de référence

      Microcentres de données : Un cas novateur de conception et d'exploitation d'un centre de données


      Ce blogue discute de la façon dont DartPoints a conclut un partenariat avec Schneider Electric afin de créer l'unique DartPoints Private Colo™. Microcentres de données : Un cas novateur de conception et d'exploitation d'un centre de données

      L'infrastructure convergente des TI nous fait-elle progresser vers le chemin de la préfabrication?


      L'infrastructure convergente est fondamentalement motivée par la vitesse, l'efficacité et l'agilité...harmonisant ainsi les TI avec les motivations commerciales. Il n'est tient qu'à nous de la concrétiser en rendant nos solutions faciles à choisir, à commander, à mettre en œuvre et à maintenir. La préfabrication est une des façons d'y parvenir. L'infrastructure convergente des TI nous fait-elle progresser vers le chemin de la préfabrication?

      Les microcentres de données représentent-ils la puissance motrice de l'IdO (Internet des objets)?


      Les données sont générées par l'ensemble des dispositifs, des distributrices de Coke aux autres 20 à 30 milliards de dispositifs lancés sur le marché (certains de ceux-ci sont même vestimentaires). Cette énorme quantité de données devra être traitée et analysée en temps réel. L'IdO connecte ces dispositifs éloignées par le biais d'un immense centre de données centralisé, procurant de l'information sur le statut, l'emplacement, la fonctionnalité et bien plus encore. Lisez notre blogue pour en savoir davantage. Les microcentres de données représentent-ils la puissance motrice de l'IdO (Internet des objets)?

      Quels sont les compromis liés à l'infrastructure convergente


      Les solutions comme FlexPod et FlexPod Express avec Schneider Electric sont munies de piles câblées préfabriquées et préalablement testées. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des essais matériels, car ces derniers ont été effectués avant la livraison, dégageant ainsi le client du fardeau de la préparation matérielle en vue de la mise en œuvre. Lisez ce billet de blogue pour en savoir davantage. Quels sont les compromis liés à l'infrastructure convergente

      Cisco, Schneider Electric et les possibilités de l'infrastructure convergente


      Ce billet de blogue traite du partenariat de Cisco et de Schneider Electric et de la façon dont celui-ci apporte une valeur ajoutée aux clients des centres de données et réseaux de TI. Cisco, Schneider Electric et les possibilités de l'infrastructure convergente

      Présentation vidéo NetShelter CX vous redonne la valeur de la « salle de serveur dans une boîte »


      Ce billet de blogue contient une vidéo de présentation du NetShelter CX. Présentation vidéo NetShelter CX vous redonne la valeur de la « salle de serveur dans une boîte »

      Les petites enceintes offrent de grands avantages dans les endroits sans espace dédié aux TI


      Le Netshelter CX comble un besoin toujours grandissant. Il a pour but de contenir l'équipement de TI et de réseautage dans un espace relativement restreint, l'idéal dans un bureau qui ne possède pas d'espace dédié à un tel équipement. Lisez ce billet de blogue pour en savoir davantage. Les petites enceintes offrent de grands avantages dans les endroits sans espace dédié aux TI
    • Visionner

      • How Can FlexPod and FlexPod Express help organizations become more energy efficient?

        David O'Comin of Schneider Electric explains the key benefits FlexPod Express and FlexPod with Schneider Express bring to customers with respect to improved energy efficiency and manageability.
      • NetShelter CX Server Room Delivered in an Instant

        How simple is deployment of a server room? Well delivery time certainly doesn't account for much. See how simple and easy the NetShelter CX Server Room in a Box cabinet is delivered in this short delivery video.
      • How does Schneider Electric add Value to FlexPod and FlexPod Express

        David O'Coimin of Schneider Electric explains the value that Schneider Electric's infrastructure brings to customers with the FlexPod and FlexPod Express solutions that take a strong product and further enhances it for customers.
      • Flexpod Wrapped with Schneider Electric

        At Schneider Electric we’ve taken both the FlexPod and the FlexPod Express, and surrounded them with the right value adding Rack Systems elements, which will help position them quickly, into the right environments, growing the value of the sale, and protecting the end-users investment.
      • World's Smallest Server Room - NetShelter CX

        The NetShelter CX is challenging perceptions with it's Secure, Soundproofed Server Room in a Box flexible cabinet solution for open office environments. The CX eliminates the need for costly, large, invasive network closets or server rooms for office environments.