• Default Alternative Text
    Un ensemble d'applications d'énergie avancées au sein de la solution ADMS.

    Système de gestion de la distribution

Electric power substation, electric power distribution.

Défis

Applications d'énergie avancées
Les services publics ont besoin d'applications d'énergie avancées pour être conformes aux exigences réglementaires et du marché, pour une plus grande fiabilité et moins d'émissions. Elles peuvent aider à adopter une production et un stockage de l'énergie renouvelable distribuée, pour être ainsi mieux préparées aux mauvaises conditions météorologiques et aux pannes plus fréquentes. Elles aident également à gérer le problème du vieillissement de la main d'œuvre et de l'infrastructure.
  • Solution

    Notre système de gestion avancée de la distribution électrique (ADMS) – avec son analyse DMS avancée destinée à optimiser l'exploitation du réseau, associée à un système SCADA éprouvé sur le terrain pour la surveillance et le contrôle, un système EMS pour les opérations de transmission et un système OMS intégré pour de meilleures résilience et fiabilité – offre aux services publics une plate-forme modulaire et flexible dotée d’une interface utilisateur commune, d’un modèle de données, d’un cadre d’intégration et d’une infrastructure sécurisée. La solution ADMS est dotée de fonctions de surveillance, d’analyse, de contrôle, d’optimisation, de planification et de formation avancées qui permettent aux services de distribution d’électricité d’offrir une alimentation plus fiable, plus sûre et plus rentable.
  • Avantages majeurs

    • Fonctions avancées de surveillance, d'analyse, de contrôle, d'optimisation, de planification et de formation
    • DMS, SCADA, OMS et EMS unifiés
    • Améliorer la fiabilité et la résilience, optimiser l'exploitation du réseau, augmenter l'efficacité et la qualité énergétiques et réduire le coût total de possession
  • Avantages

    • Abaisse les barrières à l'entrée avec la possibilité de réaliser des déploiements modulaires et des exigences simplifiées en matière de modèle de données et de flux de travail
    • Propose des applications d'énergie avancées, robustes, éprouvées
    • Assure une automatisation à auto-guérison et une gestion de la demande, avec un contrôle de boucle fermée
    • En production dans plus de 180 centres de contrôle à travers le monde
Opérateurs dans une salle de contrôle d'une centrale électrique en train de travailler sur des défis techniques, production de rapports concernant la durabilité.

Applications

Solutions de réseaux intelligents connexes

Notre solution ADMS est le fruit de l’évolution de la technologie pour salle de contrôle ; elle fusionne les technologies SCADA, OMS et DMS dans une seule solution complète de gestion du réseau. En tant que partie de notre suite de solutions pour réseau électrique intelligent, elle peut vous aider à transformer votre service de distribution d'électricité en un fournisseur d’énergie nouvelle génération en optimisant la sécurité, la fiabilité et l’efficacité de votre gestion d’énergie.

Avantages

  • Opérateurs dans une salle de contrôle d'une centrale électrique en train de travailler sur des défis techniques, production de rapports concernant la durabilité.
     
    • Donne en temps réel des informations historiques et des prévisions claires et homogènes sur le réseau de distribution.
  • Technicien de ligne électrique en train d'utiliser un téléphone et une tablette, production de rapports concernant la durabilité, Internet des objets.
     
    • Permet aux opérateurs du système, aux répartiteurs, aux équipes de terrain, aux ingénieurs en planification, aux analystes de la fiabilité et aux gestionnaires de collaborer grâce à un accès à une seule et même représentation des informations sur le réseau.
  • Sous-station de distribution électrique, distribution électrique.
     
    • Une interface commune de la connaissance de la situation assure une gestion efficace et fiable des opérations de réseau, quelles que soient la complexité et l’évolution de l’environnement.
  • Électricien en train de travailler sur un transformateur, distribution électrique.
     
    • Améliore la fiabilité du réseau, l’efficacité opérationnelle, réduit les coûts d’exploitation, renforce la sécurité, garantit la conformité réglementaire, optimise l’utilisation des actifs et l’intégration des normes.