• Aerial view of the Los Angeles, California, United States, smart city at dusk.
    Solutions novatrices offrant des conceptions éconergétiques, un rendement supérieur et une fiabilité accrue.

    Contrôleurs de moteur moyenne tension Motorpact

    Solutions novatrices offrant des conceptions éconergétiques, un rendement supérieur et une fiabilité accrue.

    Aerial view of the Los Angeles, California, United States, smart city at dusk.

    Défis

    aucun fourni
    • Solutions

      Les contrôleurs de moteur moyenne tension Motorpact(MC) Square D(MC) offrent des commandes pour les moteurs à induction (à cage d’écureuil ) ou synchrones de 2 300 à 7 200 V, poursuivant notre tradition d’offre de fiabilité supérieure combinée aux nombreux avantages opérationnels. Ces contrôleurs polyvalents sont dotés d’une technologie sous vide de pointe avec hachage de courant minimal. La conception Motorpact réduit le nombre de connexions électriques internes, permettant un débit de puissance accru, une réduction des échauffements et une réduction de l’entretien des contrôleurs. Les contrôleurs Motorpact comportent des contacteurs débrochables dans une construction à un étage.
    Aerial view of a mining and mineral facility, mining industry, weather

    Applications

    Solutions novatrices offrant des conceptions éconergétiques, un rendement supérieur et une fiabilité accrue.

    Avantages

    • Aerial view of the Los Angeles, California, United States, smart city at dusk.
       
      • Faible encombrement (le plus petit de l’industrie) 
      • Haute fiabilité 
      • Entretien réduit 
      • Axé sur la protection