• Solar panel farm in a flat and dry grassy plain, solar power, solar thermal panels, renewable energy

    Énergie renouvelable

    Engineer with digital tablet standing in front of solar panels, energy management.

    Alternatives d'énergies renouvelables

    La métallurgie est une industrie grande consommatrice d’énergie et de carburant carboné, et, comme les rendements par tonne poursuivent leur déclin et qu’il faut déplacer plus de matières premières par unité de produit, l’énergie est devenue un facteur de coût important.
    • Solutions

      La technologie et les solutions nécessaires pour optimiser complètement l’utilisation de l’énergie par l’entremise de l’efficacité énergétique, la gestion de l’énergie, l’énergie renouvelable et les nouvelles technologies en matière d’énergie.

      Systèmes photovoltaïques de génération hybride – développement d’une architecture de système hybride abordant la combinaison énergétique la plus économique.

    • Proposition de valeur

      Dans les zones de rayonnement élevé, le coût moyen de l’énergie (LCOE) bas réalisé par le panneau solaire photovoltaïque en fait déjà une source abordable :

      • Le panneau solaire photovoltaïque est évolutif, car les usines sont conçues selon des éléments de construction normalisés.
      • Les installations solaires peuvent être construites rapidement, même dans des conditions climatiques difficiles.
      • L’énergie peut être produite où elle est requise, sans les pertes de ligne de transport.
      • L’énergie solaire peut être combinée aux groupes électrogènes diesel et systèmes de batteries pour former un microréseau qui ne repose pas sur le réseau.
    • Facteurs de différenciation

      Schneider Electric possède une expertise dans les principales disciplines clés pour proposer des systèmes efficaces basés sur les sources d’énergie renouvelables :

      • capacités de solutions mondiales;
      • expérience des procédés de la métallurgie;
      • solutions solaires;
      • expertise des microréseaux et
      • intégration des énergies renouvelables dans les autres systèmes.

    Avantages

    • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products
      Réduisez les coûts énergétiques
    • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
      Réduisez votre impact sur l’environnement
    • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system
      Activités plus écologiques et plus durables