• mining facility, mining industry

    PLANIFICATION ET OPTIMISATION INTÉGRÉES

    A goods train transporting raw minerals, mining industry, industrial production

    Fonctionnement optimisé de la ressource jusqu’au marché

    Les opérateurs miniers ne peuvent pas se permettre de se concentrer uniquement sur le rendement de chaque procédé de manière individuelle, ils ont besoin d’optimiser toute la chaîne d’approvisionnement d’exploitation minière, parce qu’un problème dans une zone se propage tout au long de la chaîne.
    • Solutions

      La solution de planification et d’optimisation intégrée de Schneider Electric satisfait les défis en perpétuel changement de l’industrie minière et fournit une stratégie complète pour atteindre les meilleurs résultats tout au long de la chaîne d’approvisionnement : 

      • Planification et ordonnancement avancés d’usine 
      • Rendement des actifs 
      • Gestion des consommables, de l’énergie et de l’eau 
      • Contrôle de la qualité 
      • Gestion des stocks 
      • Négociation des produits de base et gestion des risques
    • Proposition de valeur

      Notre solution intégrée tire le maximum de vos ressources par l’entremise : 

      • des planifications et ordonnancements qui optimisent la chaîne des ressources jusqu’au marché (les plans locaux sont dirigés par le plan global et non l’inverse);
      • la meilleure fiabilité apportée au rendement de la production, des actifs et des procédés 
      • les meilleures prises de décisions, grâce à des informations fiables et opportunes et une meilleure maîtrise des coûts et des performances environnementales par la réduction des utilisations excessives d’énergie et d’eau.
    • Facteurs de différenciation

      • Un seul fournisseur d’une solution complète et intégrée, tout au long de la chaîne de valeur
      • Validée et normalisée auprès des principales sociétés minières dans le monde Solutions spécialement conçues pour les applications minières
      • Totalement évolutive, d’une seule zone jusqu’à la totalité de la mine, et des petites entreprises aux multinationales

    Avantages

    • Plant with berries (2), cement production, mining industry
      Atteignez les objectifs de production
      Identifiez les prévisions de demande
      Assurez la coordination de la planification opérationnelle avec l’expédition et la planification d’extraction minière
    • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
      Identifiez les risques et les contraintes
      Comprenez la disponibilité d’équipement et d’opérateur
      Identifiez et corrigez les problèmes de rendement avant qu’ils se produisent
    • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
      Quantifiez les stocks d’approvisionnement et de produits
      Déplacez le bon matériau dans la bonne séquence
      Minimisez les pénalités ferroviaires et portuaires, et maximisez le débit de la logistique