• Default Alternative Text
    Contrôle intelligent pour les opérations pétrolières et gazières

    Solutions de commande des pompes et moteurs

    À mesure que la demande en énergie croît et que les réglementations en matière d’environnement et de sécurité influencent de plus en plus les industries pétrolières et gazières, la clé se situe au niveau de l’exploitation écoénergétique et de la réduction des coûts d’entretien. Les acteurs du pétrole et du gaz font face au défi mondial des ressources, à l’augmentation des coûts énergétiques et des matières premières, ainsi qu’à la pénurie progressive de personnel qualifié. Pour assurer la sécurité et la fiabilité, tout en protégeant votre rentabilité, vous avez besoin de solutions intelligentes pour surveiller, contrôler et optimiser vos actifs.

    • Lire

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Variateurs de vitesse Altivar 61 et Altivar 71

        Les variateurs de vitesse intégrés Altivar(MC) Plus de Schneider Electric comprennent les variateurs Altivar 61 et Altivar 71 pour fournir une solution robuste, intégrée, à vitesse réglable pour les applications commerciales, industrielles et municipales. Ces variateurs combinent la fiabilité et la facilité d’utilisation des variateurs de la famille Altivar aux conceptions de systèmes de variateurs éprouvés, validés et vérifiés En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Le démarreur progressif Altistart 01

        Le démarreur progressif Altistart® 01 améliore les performances de démarrage en assurant un démarrage en douceur et contrôlé pour les moteurs asynchrones, tout en fournissant la suppression des surtensions du couple au démarrage et à l’arrêt. Ce mini démarreur progressif hautement fonctionnel peut aider à diminuer vos travaux d’entretien et les arrêts de production en empêchant les chocs mécaniques qui usent votre moteur et la machinerie.

        En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Panneaux d’usine de pompage et de contrôle Well-Guard

        La gamme de produits de panneaux de pompage la plus complète, la plus fiable et la plus durable, y compris des démarreurs de moteur certifiés NEMA et IEC (modèles pleine tension et à tension réduite); tous logés dans des boîtiers robustes certifiés NEMA 3R pour l’extérieur. Une gamme complète de variateurs de vitesse et de démarreurs progressifs sous coffret.

        En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Système de gestion des moteurs TeSys T

        TeSys T est un système avancé de protection et de gestion des moteurs conçu pour éviter le mauvais fonctionnement. Le moteur et la mécanique étant protégés, il est donc possible d’anticiper tous les procédés inattendus ou toute interruption de production.

        En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Le démarreur progressif Altistart 22

        Le démarreur progressif Altistart® 22 est conçu pour les moteurs triphasés à courant alternatif et les applications standard avec un véritable contrôle triphasé. Il dispose d’un contacteur de dérivation intégré pour permettre une conception compacte, un temps de câblage réduit et une faible dissipation thermique.

        Protection complète du moteur, du démarreur et de l’application Communications Modbus intégrées

        En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Le démarreur progressif Altistart 48

        Le démarreur progressif Altistart® 48 est conçu pour les moteurs triphasés à courant alternatif et pour les applications rigoureuses (temps de démarrage > 30 s). Son système de contrôle du couple breveté gère le démarrage progressif et le freinage dynamique avec une protection thermique du moteur et des fonctions de préchauffage du moteur. Il comprend également les fonctionnalités suivantes :

        Protection de sous-charge et de surcharge de la machine Démarrage et décélération en cascade d’un certain nombre de moteurs Communication Modbus intégrée de moteurs et d’autres solutions de passerelle Grand nombre d’E/S configurables Redémarrage automatique Réglages d’usine prêts à l’emploi

        En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        L’Altivar 1260

        L’Altivar® 1260 est un ensemble de variateurs de moyenne tension à fréquence variable de 700 à 7 500 HP, proposés à des tensions de sortie de 3,3 kV ou 4,16 kV. Le variateur de vitesse souple et de haute performance est idéal pour des applications de grosses pompes, de ventilation et de compression et il complète le vaste portefeuille de solutions d’alimentation groupée de Schneider Electric, y compris les engrenages de distribution, les démarreurs progressifs MV, les équipements et services d’usine.

        En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Schneider Electric et ZeoGas LLC annoncent une collaboration pour construire une nouvelle usine de fabrication de carburant

        Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, a annoncé la signature d’un accord de collaboration avec ZeoGas LLC, une société d’énergie en phase de développement axée sur le perfectionnement de la production d’essence. Selon les termes de cette collaboration, Schneider Electric fournira l'ingénierie en contrôles d’automatisation et d’alimentation préopérationnelle et une assistance à l’évaluation des coûts pour aider à la construction de la première usine de production de carburants de ZeoGas, et elle sera le principal électricien sous-traitant (MEC) et le principal automaticien sous-traitant (MAC) de ce projet.
        ZeoGas a récemment annoncé qu’elle avait acquis une licence d’Air Liquide Process and Construction inc. pour sa technologie de traitement de production des 5 000 tonnes par jour de MegaMethanol® dans sa première usine, pour convertir la matière première, du gaz naturel propre, en gaz de synthèse puis en méthanol. En outre, ZeoGas a annoncé qu’elle a acquis d’ExxonMobil Research and Engineering Company (« EMRE ») la licence de sa technologie de conversion méthanol en essence (MTG) pour, à partir du méthanol produit, fabriquer de l’essence RON 92, zéro soufre, à très faible teneur en benzène. En tant que partenaire de collaboration MEC/MAC de ZeoGas, Schneider Electric travaillera de très près avec l’ingénieur du propriétaire de ZeoGas, Audubon Engineering, et avec son partenaire de collaboration en coordination des achats d’équipements électriques, Amec Foster Wheeler USA Corporation (AMEC:LN). Pour en savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Taco, inc., de Cranston, Rhode Island, fabricant de thermopompes de CVC, répond à la demande du client et obtient des ventes avec de nouvelles offres.

        Taco, inc., le chef de file américain des systèmes hydroniques pour les applications de construction résidentielle et commerciale, a été fondé en 1920. Cette société gérée depuis trois générations par la même famille a son siège à Cranston, dans le Rhode Island et possède des installations de fabrication à Cranston et aussi à Fall River, dans le Massachusetts.
        De nombreuses initiatives industrielles ont été mises en place pour fournir aux propriétaires d'édifices de l’aide et des incitations pour intégrer les économies d’énergie dans les édifices neufs et existants, parmi lesquelles le système de certification d'édifice vert, LEED®, développé par le Green Building Council des États-Unis, le programme Energy Star de l’EPA et les efforts Smart Grid émergents. Ainsi, en août 2011, plus de 140 km² d’espaces commerciaux ont été certifiés LEED. En conséquence de sa concentration de plus en plus marquée sur l’énergie, Taco, inc. a créé et perfectionné les entraînements à fréquence variable (VFD) que demandaient de plus en plus de clients, en plus de ses pompes. En 2009, Taco a abordé Schneider ElectricMC au sujet de la vente de mécanismes d’entraînement ouverts. De plus, elle a envisagé la vente d’une pompe équipée du mécanisme de contrôle pour sa série de pompes de plus petite puissance. Pour en savoir plus