• Natural gas processing plant, oils and gas, energy management

    Instrumentation

    • Lire

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Fiche technique : Mesure polyphasique de Foxboro

        Solution de mesure polyphasique du pétrole et gaz nets brevetée de Foxboro à glissement polyphasé intégré pour mesurer la répartition de production des puits d'un champ de pétrole terrestre, sans nécessiter de séparation des flux pétroliers, d’eau et de gaz, et offrant une vaste plage de régimes d’écoulement. En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc : Mesure polyphasique dans l’industrie pétrolière et gazière en amont

        Ce livre blanc décrit une nouvelle approche de l’optimisation de la répartition et du réservoir pour générer plus de valeur dans les opérations amont de la production pétrolière et gazière. Les nouvelles solutions de mesure de pétrole net et de gaz humide permettent des mesures de répartition plus claires et fiables en temps réel, tout en réduisant les dépenses d’investissement et opérationnelles dans le contexte de l’automatisation sur le terrain. La base de ces solutions se situe au niveau d’une technologie novatrice de mesure et de modélisation qui peut répondre à un large éventail de défis de mesure.

        En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Brochure sur les possibilités de Foxboro

        Les innovations de Foxboro en instrumentation s’allient avec les marques principales de l’industrie dans le cadre de systèmes, de logiciels et de services. Ensemble, nos offres améliorent considérablement les performances économiques, sécuritaires et environnementales de vos activités. En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Solution de l’industrie : Solution d’instrumentation Foxboro dans le raffinage du pétrole

        L’instrumentation Foxboro permet aux principaux raffineurs de Russie de satisfaire la demande croissante de produits pétroliers.

        En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Instrumentation sans fil pour l’optimisation des puits

        Cet article résume une solution dans laquelle les appareils de mesure sans fil s’intègrent avec d’autres matériels conventionnels pour offrir un système d’optimisation de puits avancé et à déploiement rapide. En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Améliorer les opérations SCADA par l’instrumentation sans fil

        Le but de cet article est d’explorer les façons particulières par lesquelles les opérateurs peuvent étroitement intégrer des réseaux d’instrumentation sans fil avec le système SCADA et obtenir tous les avantages d’une telle solution intégrée.

        En lire plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Application de calculateurs de débit pour la mesure et le contrôle des gaz

        Ce livre blanc définit le calculateur électronique de débit de gaz, donne un aperçu des types d’application du calculateur de débit, met en évidence une installation type de calculateur de débit et explique en détail les réseaux électriques, l'instrumentation sans fil et ainsi de suite. En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Effets de la pression atmosphérique sur la mesure du gaz

        Ce livre blanc traite des différences entre les capteurs de pression manométrique et absolue, les méthodes de détermination de la pression atmosphérique à un emplacement et des effets de la pression atmosphérique sur l’exactitude de la mesure.

        En lire plus
    • Étude de cas

      Hanover Compressor Company : Pétrole et gaz en amont


      Foxboro travaille d’arrache-pied pour fournir des transmetteurs jusqu’à la onzième heure à un équipementier de l’énergie En savoir plus

      NSTAR


      Instrumentation sans fil d’Accutech dans la surveillance d’une fosse de distribution de gaz naturel En savoir plus

      BP Carson


      Instrumentation sans fil d’Accutech dans une application de sécurité de raffinerie de pétrole En savoir plus

      Traitement des hydrocarbures


      Veris opte pour Foxboro pour lui permettre de satisfaire les exigences de mesure des débits de la demande des clients En savoir plus

      Delta BioFuels, inc. : Industrie chimique


      Étincelles de détection de conductivité automatisée de Foxboro, traitement efficace des carburants biodiesel En savoir plus