• Industrial worker speaking into a walkie-talkie at work, industrial production.

    Sécurité des processus

    A manager having a team meeting with his employees, cloud service providers

    Défis

    Prévention d’incident proactive grâce à une solution complète

    Les activités exigent une solution de sécurité des procédés éprouvée qui permet de gérer les risques et les dangers afin d’éviter les temps d’arrêt non planifiés et maximiser la disponibilité des procédés. Le système de sécurité doit avoir la capacité de fournir une grande variété d’applications critiques : arrêt d’urgence, F&G, etc.

    • Solutions

      Triconex est le seul système de sécurité dont l’expérience et les antécédents en sécurité et en contrôle critique sont éprouvés, avec 30 ans d’expérience et 13 000 systèmes utilisés de nos jours dans le monde.
    • Proposition de valeur

      • Fonctionnement fiable et sécurisé
      • Respect des normes environnementales et réglementaires
      • Protéger les biens et la vie humaine
      • Rencontrer et dépasser les objectifs de production par l’entremise d’une durée de fonctionnement maximum
    • Facteurs de différenciation

      • Solutions de sécurité de procédés fiables et sécurisées, certifiées pour les applications marines.
      • Appuyées par la vaste équipe d’ingénieurs en sécurité fonctionnelle certifiée TÜV.
      • Contrôleur à tolérance de panne breveté Triple-Modular-Redundant (TMR)
      • Chef de file numéro 1 en parts de marché de la sécurité des procédés

    Cycle de vie de la sécurité des procédés

    Process Safety Life Cycle
    problem solving technicians, oil and gas

    Voir d’autres solutions intelligentes pour l’industrie du pétrole et du gaz (production terrestre)

    Chez Schneider Electric, nous comprenons les risques et problèmes opérationnels. À titre de partenaires, nous pouvons vous supporter par le biais de la conception, de la mise en place et de l'entretien à long terme de vos opérations. Pour accomplir cela, nous mettons en œuvre notre grande variété de technologies, d’expertises et de services. Ensemble, nous pouvons élaborer la solution de sécurité des procédés la plus sensée pour votre entreprise, aujourd’hui et demain.

    Avantages

    • Keyword on keyboard key saying
      Haut degré d’intégrité sécuritaire : les systèmes sont conçus pour une utilisation dans le contexte d’un arrêt de sécurité d’urgence ou d’autres applications critiques qui exigent une intégrité de sécurité de niveau 1, 2 ou 3
    • Broadband, speed, network, Power to the cloud, internet of things, cloud service providers.
      Haute disponibilité : le système TMR peut fonctionner avec jusqu'à trois processeurs principaux pour assurer un contrôle sans interruption.
    • Time is money, finance, time management, sustainability.
      Faibles coûts d’entretien : les outils logiciels dotés de diagnostics intégrés détectent automatiquement les failles des modules remplaçables sur place.