• Default Alternative Text
    Solutions pour les installations de terminaux

    AUTOMATISATION DES PROCESSUS

    Default Alternative Text

    Défis

    Le bon partenaire en automatisation de procédés est crucial pour votre réussite
    Trouver la bonne solution d’automatisation de procédés est capital pour la réussite à long terme d’une installation de terminal. Elle doit comporter les outils nécessaires pour réduire les risques de dérapage de l’ordonnancement du projet, être suffisamment solide pour prendre en charge une grande variété d’applications et disposer du soutien adéquat au cours du cycle de vie pour assurer le plus faible coût de propriété sur toute la durée de vie de l’actif.

    Automatisation des procédés

    Lifecycle illustration, Control Wheel, Solutions for Business, Oil and Gas, Process Control
    • Solutions

      Chez Schneider Electric, nous offrons une combinaison unique des meilleures technologies de leurs catégories, de l’expertise et des services parmi les paradigmes de l’automatisation, livrés avec des outils de pointe, depuis la conception à la mise en service, et tout le long du cycle de vie du produit. Cela signifie un seul fournisseur pour l’ensemble du système, ce qui apporte des avantages non négligeables, puisque cela réduit le temps d’achèvement des projets et les risques, et améliore l’expérience globale de livraison du projet lors de la collaboration avec les coordinateurs des achats d’équipements électriques. Aux sites existants, nous pouvons proposer de la valeur, telle qu’un réusinage réduit, des programmes de formation et une haute disponibilité des actifs.

    • Proposition de valeur

      • Obtenir une vue d’ensemble opérationnelle du procédé et assurer l’intégrité opérationnelle avec des solutions d’automatisation sécurisées et fiables.
      • Réduire les risques liés aux projets : travailler avec un fournisseur permet de satisfaire tous vos besoins d’automatisation, de vous apporter des services et du soutien sur l’ensemble du cycle de vie.
      • La philosophie à l’épreuve du temps permet d’assurer que la technologie et la propriété intellectuelle dans lesquelles vous investissez aujourd’hui ne seront pas obsolètes demain
    • Facteurs de différenciation

      • Expérience en matière d’exécution de projet
      • Les points forts des solutions : le plus large et le plus approfondi des portefeuilles d’offres
      • Dans toute l’entreprise : une plateforme de fondation solide capable de soutenir l’intégration à travers le paradigme de l’automatisation
    Truck being filled up with some kind of oil or gas.

    Voir d’autres solutions pour les installations de terminaux

    Chez Schneider Electric, nous comprenons les procédés et le fonctionnement des installations de terminaux. En tant que partenaires, nous pouvons vous assister durant la conception, la mise en œuvre et l’entretien à long terme du fonctionnement de votre installation. Pour accomplir cela, nous mettons en œuvre notre grande variété de technologies, d’expertises et de services. Ensemble, nous pouvons mettre en place les solutions d’automatisme de procédés les plus sensées pour votre entreprise, aujourd’hui et demain.

    Avantages

    • Keyword on keyboard key saying

      Assurez la production et protégez les actifs grâce à des solutions d’automatisation hautement fiables. 

    • Broadband, speed, network, Power to the cloud, internet of things, cloud service providers.

       Permettez à l’entreprise de se connecter aux systèmes d’automatisation des procédés pour un contrôle complet des activités.

    • Time is money, finance, time management, sustainability.

      Atteignez le coût total de propriété le plus faible à travers la philosophie et du développement à l’épreuve du temps de Schneider-Electric, qui vous permet d’effectuer les mises à niveau de manière graduelle lorsque de nouvelles technologies ou applications deviennent disponibles.