• Default Alternative Text

    SOLUTIONS DE GESTION DE LA PERTE D’EAU

    Le coût total de la perte d’eau dans le monde pour les services publics d’eau peut être prudemment estimé à 14 milliards par an, avec un tiers de cette perte se produisant dans les pays en développement. L’eau qui ne génère pas de revenus entraîne non seulement une perte de recettes, mais aussi une hausse des dépenses d’exploitation en raison d’une consommation énergétique accrue, d’une réduction de la disponibilité d’eau et des plans d’eau stressés dans les régions où les ressources sont peu abondantes, en plus d’entraîner des dépenses en capital devant être augmentées ou détournées d’autres régions critiques pour trouver de nouvelles sources d’eau ou remplacer l’infrastructure.