• Default Alternative Text
    Système de péage sur route ouverte avec perception la meilleure dans sa catégorie, diminuant les embouteillages et optimisant les opérations et l’entretien.
    • Tolling Management Solution

      Schneider Electric Transportation open-road-tolling system provides class-leading revenue collection, improving traffic congestion while optimizing operations and maintenance.

      Two men looking at laptop computer in a network data center

      Défis

      La population mondiale s'accroît rapidement. Par conséquent, les agences de transport du monde entier font face à des défis de plus en plus complexes pour gérer la congestion routière et le débit, tout en créant un environnement favorisant les parcours sécuritaires et efficaces, ainsi que la réduction des temps de déplacement et des émissions de CO².
      Normal cars racing on a race track.

      Solution de péage sur route ouverte de Schneider Electric

      Pourquoi travailler avec Schneider Electric?

      • Graph up icon Pour un péage plus efficace, sécuritaire et durable
      • Handshake icon Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du péage

      Faits

      • Blue automotive icon Taux de croissance composé annuel des véhicules motorisés de 3 % jusqu'à au moins 2030.
      • Default Alternative Text Augmentation de la population mondiale de 34 % d'ici 2050.
      • Blue smart city icon 70 % des gens vivront dans une ville d'ici 2050.
      • Blue asset optimisation Précision du système de 99,9 %.
      • Default Alternative Text Disponibilité du système 24/7.
      • Blue leaf icon Réduction de 20 % de la congestion routière.