• Default Alternative Text
    Bâtis, distribution électrique, climatisation, logiciel de gestion et sécurité intégré dans une armoire étanche.

    Module TI

    A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.

    Défis

    Vous avez besoin d’une solution de salle TI rapide dont la performance est prévisible et facilement déployable qui peut être mise en place in situ aussi bien que dans un environnement difficile.

    • Solutions

      Modules TI offerts sous la forme de centres de données tout-en-un et autonomes, comprenant l’alimentation sans coupure (UPS) et le refroidissement DX. Pour les centres de données de grande taille, les modules TI sont utilisés en groupe et comprennent les dispositifs d’alimentation et de refroidissement. Ils permettent de bénéficier d’une conception de centre de données évolutives et flexibles, capables de combler votre application spécifique. Choisissez l’une de nos conceptions de base et laissez-nous tailler sur mesure une solution qui comblera vos attentes.
    • Proposition de valeur

      • Préfabriqués, testés en usine et câblés comprenant matériel et logiciel intégrés.
      • Les modules sont prêt à mettre en œuvre rapidement et facilement dès leur arrivée sur le site; le site concurrent reste en service durant la fabrication des modules.
      • Blocs supplémentaires pouvant s’ajouter si une plus grande capacité et redondance sont nécessaires.
    • Facteurs de différenciation

      • Expérience éprouvée en matière de centres de données préfabriqués.
      • Gamme de blocs modulaires préfabriqués, robustes et personnalisables.
      • Capacité à l’échelle globale, notamment en ce qui a trait à la chaîne d’approvisionnement, à la conception, aux applications et au soutien technique.
      • Notre suite logicielle DCIM primée, StruxureWare pour centres de données.
      • Bibliothèque étendue de conceptions de référence de centres de données préfabriqués.
    Default Alternative Text

    Module TI préfabriqué

    Voir davantage de solutions

    Les modules de centres de données préfabriqués réduisent de façon drastique les délais de déploiement et la complexité, tout en assurant la fiabilité du centre de données. Les modules TI combinent la fonctionnalité et l’espace d’une salle TI type avec les avantages d’un système préfabriqué et d’un assemblage en usine dans le but d’assurer une solution efficace depuis la conception jusqu’à l’exploitation. Grâce à un système DCIM de première classe (StruxureWare Expert) disposé dans une enceinte bâti à cet effet, à l’intégration de la distribution d’alimentation, du refroidissement, des baies, de la sécurité et de la suppression des incendies, ces modules peuvent être déployés dans une structure de bâtiment ou peuvent supporter des températures extrêmes dans un environnement extérieur.

    Avantages

    • Default Alternative Text
       
      • Rendement prévisible - densité, disponibilité et efficacité tel que planifié
      • Déploiement plus rapide - livraison en 16 semaines ou moins du bon de commande à l’expédition
      • Flexible, évolutif et personnalisable selon les besoins de votre entreprise
      • Logiciel DCIM préinstallé, réduisant ainsi le délai d’installation sur le site