• Man is able to monitor the energy management software from a tablet in the server room, sustainability reporting, data center management, internet of things.
    Recevoir l’expertise qui comblera tous vos besoins en performance et en sécurité.

    Services de cycle de vie du centre de données : Conception

    Schneider Electric technician discussing data center power managment

    Défis

    Vous devez satisfaire les besoins du centre de données en matière de performance aussi bien que de sécurité. Que vos besoins se limitent à un seul composant, par exemple l’alimentation, la climatisation, l’infrastructure de salle TI ou la sécurité ou encore qu’ils soient plus vastes, par exemple dans le cas de la gestion de l’infrastructure du centre de données ou même d’un centre de données au complet, nos services de conception personnalisables sauront, grâce à une expertise inégalée et à une bibliothèque de conception bien remplie, répondre à tous vos besoins.

    Services de cycle de vie du centre de données

    Data Center Life Cycle Services
    • Solutions

      Notre éventail complet de solutions comporte des caractéristiques de conception intégrées visant à assurer l’efficacité et la densité, des spécifications d’espace au sol de l’infrastructure physique complète du centre de données, des détails d’installation et des calendriers de projet.
    • Proposition de valeur

      Notre expertise exceptionnelle en matière de centre de données, combinée à des méthodologies éprouvées, à des outils de conception robustes et fiables et à une bibliothèque de référence complète, est la meilleure garantie que la mise en place de votre centre de données personnalisé se fera de façon rapide, simple et économique. Schneider Electric dispose de plus de 7 000 spécialistes de formation prêts à vous aider dans vos besoins uniques de conception.
    • Facteurs de différenciation

      • Nous disposons d‘une vaste bibliothèque de conceptions de référence de centre de données 
      • Nos spécialistes conçoivent quotidiennement des infrastructures physiques de centre de données qui vont des baies à la salle en passant par les rayonnages
      • Relations internationales avec les autorités compétentes (AC) locales.
      • Notre délai d’achèvement est d’environ 30 jours ou moins pour le processus de conception au complet
    Two engineers discussing data center operations

    Applications

    Peu importe ce que désire le propriétaire en termes de durée de vie de son centre de données, les systèmes d’infrastructure physique doivent continuer à remplir leur tâche selon les spécifications de performance de la conception, même en cas de modification des exigences de l’entreprise et des TI. Une bonne compréhension de la gestion des phases du cycle de vie d’un centre de données et de leurs interconnexions est la garantie que ce but sera atteint. Une bonne vue d’ensemble globale - ce qui se produit dans chacune des phases, quelles sont les tâches de gestion clé, quelles sont les embûches et de quelle façon une phase présente-t-elle un impact sur la suivante - peut aider les organisations à atteindre leurs objectifs de coûts de centre de données, de vitesse de déploiement, de disponibilité et d’efficacité.

    Avantages

    • Business people looking at energy efficiency plans, field service
       
      • Réduction des coûts
      • Préparation complète et partielle des spécifications
      • Bibliothèque de référence où vous trouverez des documents utiles
    • Man handling the data center management in the server room, data center services, data center operations.
       
      • Conceptions architecturales hautement efficaces 
      • Options de préfabrication qui simplifient le processus de conception et optimisent le flux de liquidités.
    • man and women talk about energy management in a data center
       
      • Assistance dans la résolution des défis techniques et professionnels
      • Assistance dans la conception de tous les secteurs, que ce soit la conception électrique de base ou la sécurité en passant par l’infrastructure physique de la salle TI