• Default Alternative Text
    Solutions de protection et de gestion énergétique pour la maison, les centres de données et les environnements industriels.

    Système d’alimentation sans coupure

    • Lire

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Libre blanc n° 108
        Rendre les systèmes d’alimentation sans coupure d’envergure plus efficaces

        Comme les ressources énergétiques deviennent plus rares et plus chères, l’efficacité énergétique est un facteur de rendement de plus en plus important dans la spécification et la sélection des systèmes d’alimentation sans coupure d’envergure. Il existe trois facteurs subtils, mais importants, pouvant affecter matériellement le coût d’exploitation d’un système d’alimentation sans coupure pour une entreprise, et particulièrement la facture d’électricité. Malheureusement, les gens qui définissent les systèmes ne reconnaissent pas souvent ces facteurs, ce qui conduit à une augmentation des coûts pour le propriétaire en raison de l’efficacité opérationnelle n’ayant pas été considérée. Ce document examine les erreurs fréquentes et les malentendus à l’égard de l’évaluation de l’efficacité des systèmes d’alimentation sans coupure. Les courbes d’efficacité des systèmes d’exploitation sans coupure sont expliquées et comparées, et leurs incidences sur les coûts quantifiées. Lire le livre blanc n° 108
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 1
        Les différents types de systèmes d’alimentation sans coupure

        Il y a beaucoup de confusion sur le marché à l’égard des différents types de systèmes d’alimentation sans coupure et de leurs caractéristiques. Chacun des types est défini, les applications pratiques de chacun sont examinées et les avantages et inconvénients sont énumérés. Grâce à ces renseignements, une décision éclairée peut être prise en ce qui concerne la topologie de système d’alimentation sans coupure appropriée pour un besoin donné. Lire le livre blanc n° 1
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 24
        Effet des systèmes d’alimentation sans coupure sur la disponibilité des systèmes

        Ce document explique comment la disponibilité des systèmes est affectée par les coupures de courant c.a. et offre des données quantitatives sur la disponibilité dans les environnements réels, y compris l’effet des systèmes d’alimentation sans coupure sur la disponibilité. Lire le livre blanc n° 24
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 157
        Éco-mode : Avantages et risques des modes de fonctionnement à faible consommation d’énergie d’un système UPS

        De nombreux systèmes UPS plus récents disposent d’un mode de fonctionnement à faible consommation d’énergie connu sous le nom « éco-mode » ou certains autres descriptifs. Néanmoins, les sondages indiquent que, présentement, virtuellement aucun centre de données n’emploie ce mode, à cause de ses effets secondaires connus ou anticipés. Malheureusement, la documentation marketing de ces modes de fonctionnement n’explique pas adéquatement les compromis coûts/bénéfices. Ce livre blanc démontre que l’éco-mode offre une réduction d’environ 2% de la consommation énergétique du centre de données et explique les limitations et problèmes qui accompagnent son usage. Certaines situations où ces modes d’exploitation sont recommandés et contre-indiqués sont également décrites. Lire le livre blanc n° 157
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n⁰ 210
        Gestion d’alimentation sans coupure (UPS) monophasée, maintenance et cycle de vie

        « Combien de temps durera ma batterie? » et « Quelle est la pratique exemplaire pour la maintenance de mon UPS? » sont des questions fréquemment posées par les propriétaires d’alimentation sans coupure. Très peu réalisent qu’un UPS est bien plus qu’une batterie de secours; comme tout autre appareil électronique, il a sa propre espérance de vie. Plusieurs facteurs qui influencent la durée de vie de la batterie affectent également les composantes électroniques de l’UPS. Certains facteurs peuvent être contrôlés en prenant certaines mesures préventives ou en ajustant simplement certains paramètres de base de l’UPS. Ce livre blanc traite des facteurs clés qui influencent à la fois la durée de vie de la batterie et de l’UPS. Il offre quelques recommandations simples et conseils pour vous aider à gérer votre alimentation sans coupure (UPS) monophasée et maximiser sa durabilité et sa disponibilité en général. Lire le livre blanc n° 210
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 207
        Conception et spécifications relatives aux systèmes de batterie fiables et sécuritaires pour UPS de grande taille

        Une solution de batterie UPS correctement conçue est importante pour une exploitation fiable et sécuritaire. Ce livre blanc décrit les principaux composants et fonctions d’un système de batterie et discute des raisons qui font que les solutions de batteries prêtes à assembler sont optimales. Lorsque les solutions prêtes à assembler ne correspondent pas aux exigences, les solutions orchestrées par le fournisseur sont la meilleure solution de rechange. Si vous devez utiliser des solutions de batterie sur mesure de tierce partie, des directives de conception vous seront fournies afin que le résultat final de la conception soit fiable et sécuritaire. Lire le livre blanc n° 207
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 206
        Protection contre la surcharge dans un environnement de centre de données à double alimentation

        Dans un environnement à double alimentation, la perte de puissance de l’un des parcours provoquera un transfert de la charge vers l’autre, ce qui pourrait provoquer un problème de surcharge sur ce parcours. Cet état pourrait avoir pour résultat une situation où la défaillance de l’un des parcours causerait la défaillance des deux. Ce livre blanc explique le problème et la façon de le résoudre et offre un ensemble de règles visant à s’assurer qu’un environnement à double parcours est suffisant pour fournir la tolérance prévue aux défaillances. Lire le livre blanc n° 206
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 96
        Une menace cachée à la fiabilité dans les commutateurs de dérivation statique UPS

        Les responsables TI seront étonnés d’apprendre que certains systèmes UPS à alimentation moyenne et élevée sur le marché (valeur nominale 50 kW et plus) emploient des commutateurs de dérivation statique trop faibles en dépit de leurs implications négatives. En faisant usage d’un contacteur ou d’un disjoncteur en parallèle avec les SCR, ces commutateurs de dérivation statiques arrivent à employer des SCR plus petits et moins dispendieux, déjà évalués pour transporter un courant de charge continue inférieur à une charge pleine. Ce livre blanc explique que la disponibilité du système UPS est compromise lorsque des commutateurs de dérivation statique de taille inférieure sont utilisés dans le système. Les avantages des commutateurs de dérivation statiques entièrement calibrés pour la charge sont aussi discutés. Lire le livre blanc n° 96
    • Apprendre

      Sélecteur de système d’alimentation sans coupure


      Vous avez besoin d’une alimentation de secours par batterie pour tout, du simple PC à tout un centre de données? Indiquez le matériel à protéger ou votre exigence d’alimentation, puis le Sélecteur de système d’alimentation sans coupure recommandera le bon produit pour vous. Sélecteur de système d’alimentation sans coupure

      Outils TradeOff


      Applications basées sur le Web et disposant d’interfaces faciles d’emploi conçues pour être utilisées dès les premières étapes de concept et de conception du centre de données. Outils TradeOff

      Sélecteur de conception de référence


      Parcourez notre bibliothèque des conceptions de référence, comparez et choisissez la conception optimale que convient le mieux aux besoins de votre centre de données. Sélecteur de conception de référence
    • Visionner

      • IT Reality Check

        Power problems cost US companies billions of dollars every year. Protect all essential IT equipment, protect your network against power disturbances.
      • Schneider Electric Has the UPS for You

        We have the broadest range of UPS systems in the world. From Smart Home & PC, Network & Server to Data Center & Facility, Stand Alone or Rack-Mount, Standard or Modular, we have the UPS for you!

      • Schneider Electric's Power Solutions for Data Centers

        Data has become more mission critical and information is being stored electronically more than ever. You and your colleagues can take action with our Power Solutions for Data Centers.

      • Back-UPS Features and Benefits Overview

        Dan Farnsworth gives a brief overview of Back-UPS and its key features and benefits.

      • Smart-UPS On-Line Next Generation Overview - SRT Models 5-10kVA

        Our New Smart-UPS On-Line models provide double conversion power protection for servers, storage, voice and data networks, medical labs, and light industrial applications. Best in class output power density delivering more real power in watts, 0.9pf on 5 kVA, Unity on the 6kVA -10kVA units.