• Default Alternative Text

    Optimisation des coûts énergétiques

    • Ideapark de Finlande explore son cheminement vers un rendement supérieur et des coûts inférieurs

      Situé près de la ville de Tampere dans le sud de la Finlande, Ideapark se retrouve parmi les premières villes commerciales intérieures de pointe de la Scandinavie, avec presque 200 boutiques, galeries, restaurants et cafés, ainsi qu’une vaste gamme d’activités récréatives toute l’année durant, une zone de vieille ville, un parc central verdoyant avec toit rétractable, une patinoire et un parc d’attractions intérieur de 929 m carrés (10 000 pi carrés). Le maintien efficace des opérations pour le plaisir des visiteurs est une grande priorité – tout comme la réduction de la consommation et des coûts énergétiques. Avec l’aide de Schneider Electric, Ideapark a trouvé un moyen pour utiliser 25 % moins d’énergie sans compromettre le plaisir.

      En savoir plus
      Data Centers