• Default Alternative Text

    Optimisation de la consommation énergétique

    Default Alternative Text

    Défis

    La consommation énergétique était jadis considérée comme une partie inévitable des affaires. Plus maintenant. En raison de la hausse des coûts et de l’intensité de l'énergie, les entreprises ont besoin de contrôler la consommation énergétique pour réaliser leur succès à long terme. Mais l’efficacité ne peut se faire qu’au détriment de la productivité – et c’est là le défi.
    • Solutions

      Il existe une infinité de choses qui peuvent avoir un impact négatif sur votre consommation énergétique – et beaucoup de celles-ci sont pratiquement invisibles sans surveillance, suivi et notification. Du matériel défectueux peut aussi causer des problèmes de qualité de l’alimentation électrique ou consommer plus d’énergie que normalement nécessaire. Les systèmes peuvent être laissés en marche inutilement pour assurer un accès facile. Les employés ou locataires peuvent ne pas être pleinement conscients de l’effet négatif de leurs comportements sur la consommation énergétique. Nous pouvons vous aider à mieux gérer votre consommation énergétique, notamment avec des systèmes qui détectent le matériel défectueux ou les temps d’exécution involontaires; des moyens pour surveiller les besoins en matière d’entretien en utilisant des données réelles sur les problèmes de qualité de l’alimentation électrique et un historique d’exploitation réelle; et des méthodes d’imputation des coûts et de sous-facturation aidant les employés et les locataires à devenir plus efficaces sur le plan énergétique.

    • Proposition de valeur

      Chez Schneider Electric, nous pouvons vous aider à trouver l’équilibre entre efficacité et productivité. Nous pouvons vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour réduire la consommation énergétique, sans affecter la fiabilité, la productivité ou la fonctionnalité de vos activités – que ce soit pour l’optimisation d’un système existant ou la conception d’un nouveau système.

    • Facteurs de différenciation

      Nous comprenons votre paysage énergétique. Notre grande expérience signifie que nous sommes en mesure de vous offrir des conseils pour mieux réaliser vos objectifs commerciaux lorsqu’il s’agit de gérer la consommation énergétique – que vous utilisiez un système existant ou conceviez un nouveau système. Et nos solutions sont conçues pour répondre à une vaste gamme d’exigences en matière de gestion de l’alimentation et de l’énergie – ainsi, des systèmes multiples ne sont pas nécessaires, même si vous avez de vastes besoins, notamment fiabilité accrue, qualité de l’alimentation électrique optimisée, coûts énergétiques réduits ou consommation énergétique optimisée.