• View of hospital sign in front of the smart building, hospitals, Architect of efficiency.

    Disponibilité énergétique des établissements de santé

    Infant in the NICU being monitored, healthcare solutions, patient safety, hospitals.

    Défis

    L’alimentation électrique est un élément crucial dans les hôpitaux du monde entier – que ce soit à l’unité des soins intensifs, aux blocs opératoires ou en imagerie médicale. Sans une alimentation électrique fiable, la vie des patients est mise en danger. Que ce soit un établissement bien établi ou un tout nouveau bâtiment, le personnel hospitalier a besoin d’un partenaire efficace et expérimenté qui peut offrir des solutions innovantes et des architectures complètes garantissant une disponibilité optimale à la meilleure valeur possible.
    • Solutions

      Pour relever ces défis, vous avez besoin d’une solution équilibrée, conçue et construite selon des architectures éprouvées, validées et documentées, intégrant un système de surveillance qui répond aux principaux problèmes d’installation, optimise le temps de disponibilité et permet un entretien efficace.

    • Proposition de valeur

      La disponibilité énergétique des établissements de santé est fondée sur une infrastructure intelligente spécialement conçue, éprouvée et validée pour les établissements de soins de santé. Elle intègre tous les aspects d’une solution d’alimentation sûre et fiable, y compris des systèmes d’alimentation isolés pour protéger les environnements les plus critiques. Cette solution est évolutive et ouverte aux protocoles et aux appareils tiers.

      Elle peut vous aider à :

      • atteindre une disponibilité énergétique, tout en optimisant les dépenses en capital;
      • optimiser vos frais d’exploitation durant tout le cycle de vie du bâtiment.
    • Facteurs de différenciation

      Nos systèmes fournissent :

      • Une solution éprouvée, validée et documentée, où tous les composants ont été vérifiés ensemble, et dont les résultats reposent sur le rendement global du système plutôt que sur des éléments individuels.
      • Un seul fournisseur pour tous les éléments clés de l’architecture électrique, avec un partenaire responsable et un point de contact unique pour faciliter la détection et la résolution des problèmes.
      • Des produits de qualité supérieure, provenant d’un fabricant bien connu et hautement considéré.
      • Possibilité de concevoir des études et des audits de fiabilité.

    Avantages

    • Blurred images of two nurses pushing a hospital bed down the hallway, healthcare solutions, hospitals

      • Fiable à 99,999 %
    • Low angle view of a male doctor and a female nurse running in a corridor of a green hospital, Patient safety, hospitals, healthcare solutions

      • Fiabilité accrue des systèmes d’alimentation de secours
    • A nurse smiling at the camera as she washes her hands before surgery in hospital, healthcare solutions.

      • Plus grande disponibilité dans les salles d’opération