- Qu’est-ce qu’un arc flash?
- Quel type de dommage subit le matériel pendant un arc flash?
- Quelles sortes de conséquences pour la sécurité des travailleurs ?
- Qu’est ce que la norme NFPA 70E ?
- Est-ce que le Code canadien de l’électricité traite spécifiquement des arc flashes ?
- Comment protéger vos travailleurs ?
- Comment votre Société adopte-t-elle les principes de la NFPA 70E?
- Comment Schneider Canada Services peut vous aider à mettre en place les principes de la norme NFPA 70E?
- Pouvez vous tenir le séminaire de Schneider Canada Services – CSA Arc Flash Securité Electrique dans nos établissements
- Pourquoi devrais je réaliser une analyse arc flash dans mon établissements?
Qu’est-ce qu’un arc flash?
Selon la National Fire Protection Association (NFPA), un danger d’arc flash est « une dangereuse condition associée avec le dégagement d’énergie produite par un arc électrique ». Un arc flash est une explosion capable d’entraîner des brûlures graves, des blessures ou la mort, selon la gravité de l’incident.
Un courant d’arc flash est un courant de défaut qui circule dans l’air. Il est différent d’un courant de défaut dit « franc », qui se déplace dans des conducteurs, des barres bus et d’autres appareils conçus pour résister à ses effets. Ce courant circule dans l’air et dégage une grande quantité d’énergie sous forme de chaleur et de pression. Un « arc flash » qui se rapporte au dégagement incontrôlé d’énergie durant le défaut d’arc, peut endommager gravement le matériel ou pire encore causer des blessures ou la mort des travailleurs qui y sont exposés.
Un arc flash est causé par la réduction de l’isolation ou de la distance d’isolement entre des composants sous tension. Les incidents se produisent typiquement dans les applications de plus de 120 V et peuvent se produire lorsque les appareils sont en train d’être réparés ou inspectés. Les incidents peuvent être causés par
- un outil qui est inséré ou échappé dans un disjoncteur ou une zone de service ou un autre article laissé accidentellement sur les lieux qui compromet la distance entre les composants sous tension.
- un travailleur qui par mégarde oublie de s’assurer que l’équipement a été adéquatement mis hors tension. Pour cette raison, il est toujours mieux de ne pas faire l’entretien du matériel électrique qui est sous tension.
Cinq à dix arc flashes se produisent tous les jours aux États-Unis, selon les statistiques compilées par CapSchell, Inc., une firme de recherche et de consultants de Chicago qui se spécialise dans la prévention des accidents et des décès au travail.
Quel type de dommage subit le matériel pendant un arc flash?
Un événement d’arc flash peut faire assez de dommages pour rendre l’équipement inutilisable. Cela entraîne une rupture de votre exploitation pendant des heures ou même des jours, selon le type d’équipement, son âge et la vitesse à laquelle la remise en service peut être effectuée.
Quelles sortes de conséquences pour la sécurité des travailleurs?
Les blessures survenant à la suite d’un arc flash vont de blessures mineures des brûlures au troisième degré et possiblement la mort en raison de l’énergie émise. En plus des brûlures, une personne peut éprouver de la cécité, une perte d’audition, des dommages nerveux, un arrêt cardiaque ou d’autres problèmes médicaux connexes. La version du Code canadien de l’électricité 2006 traite spécifiquement des risques associés aux arc flashes en s’appuyant sur des normes de l’industrie telles que :
- la norme 70E-2004, « Exigences de sécurité électrique sur les lieux de travail » (Standard for Electrical Safety in the Workplace) de la National Fire Protection Association (NFPA).
- le « Guide du calcul des arc flashes » (Guide for Performing Arc Flash Hazard Calculations), établi d’après la norme IEEE 1584. Ces normes renseignent les travailleurs exposés aux arc flashes sur les méthodes de travail sécuritaires et sur l’équipement de protection individuelle nécessaire.
Qu’est ce que la norme NFPA 70E?
NFPA 70E est une norme de sécurité pour les travailleurs, préparée par la National Fire Protection Association (NFPA). Parmi les pratiques de sécurité au travail, elle traite de la connaissance des dangers des arc flashes. La norme donne aussi les principes de l’analyse des dangers venant des arc flashes, qui conduisent au choix de l’équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié à la sécurité des travailleurs.
Est-ce que le Code canadien de l’électricité traite spécifiquement des arc flashes?
Le Code canadien de l’électricité a été revu en 2006 afin d’y intégrer le phénomène des arc flashes et de reconnaître par le fait même la norme NFPA 70E comme une norme de sécurité sur les lieux de travail acceptable au Canada. La législation en matière de santé et de sécurité (dans la partie II du Code canadien du travail) stipule en outre que l’« employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail ».
La mise en place des méthodes de travail sécuritaires qui sont proposées dans la norme NFPA 70E permet à un employeur d’assurer la « protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail».
Lorsqu’il est reconnu que l’employeur a assuré la « protection » de ses employés à l’égard des risques associés aux arc flashes, la loi prévoit que l’employé peut également encourir une responsabilité personnelle.
Comment protéger vos travailleurs?
Bien que l’entretien adéquat de l’équipement et les pratiques sécuritaires de travail puissent aider à réduire la probabilité qu’un défaut d’arc puisse se produire, les ouvriers qui peuvent être exposés à ce risque doivent aussi être suffisamment protégés. Une analyse du danger potentiel d’arc flash, à un emplacement donné du système, devrait être exécutée pour que les travailleurs puissent choisir et utiliser les ÉPP qui sont les plus adéquats. La gravité du risque relié à un défaut d’arc est mesurée par la quantité d’énergie qu’un arc peut fournir à un travailleur qui pourrait y être exposé. Le calcul de « l’énergie incidente » habituellement mesurée en calories par centimètre carré (cal/cm2) ou en joules par centimètre carré (J/cm2), donne une base pour la sélection du bon ÉPP, incluant des vêtements ignifugés ou un habit anti-arcs, des pare-arcs et autres équipements semblables. L’énergie incidente et la frontière de protection contre les arc flashes varient toutes deux car elles sont basées sur plusieurs paramètres. Les facteurs les plus importants sont:
- Tensions du réseau
- Niveaux de courant des défauts d’arc
- Distance entre le travailleur et la source du défaut
- Durée du défaut
Le niveau de danger dépend de plusieurs variables du réseau, incluant:
- Type d’équipement
- Courants de défauts francs possibles
- Caractéristiques des dispositifs de protection en amont
Il est important d’utiliser le bon ÉPP pour la tâche ou les dangers présents. Trop peu d’ÉPP laisse les travailleurs sans protection suffisante et est donc indésirable. Il n’est pas souhaitable non plus d’avoir trop d’ÉPP car cela peut empêcher la libre circulation et augmenter le niveau de risque associé avec la tâche à accomplir ou même créer un danger tel que l’augmentation des contraintes thermiques.
Comment votre Société adopte-t-elle les principes de la NFPA 70E?
Vous pouvez suivre diverses étapes pour adopter les principes de la NFPA 70E. Vous pouvez débuter en vous assurant de bien comprendre la norme, puis en instituant un programme détaillé de formation en sécurité du travail, où les responsabilités sont bien établies.
Vous pouvez ensuite analyser, puis calculer l’énergie incidente des arc flashes pour chaque emplacement d’équipement dans votre usine. Normalement, ce type d’analyse des arc flashes est réalisé par des experts tels que ceux de Schneider Canada Services.
Par la suite, le directeur d’usine ou le chef du service de la prévention des accidents mettra en place un programme de formation préventive sur les arc flashes pour employés et électriciens. Il veillera également à la mise à jour et à l’amélioration des procédures et des manuels de sécurité afin de se conformer à la norme NFPA 70E.
Comment Schneider Canada Services peut vous aider à mettre en place les principes de la norme NFPA 70E?
Schneider Canada Services vous aidera à bien comprendre la norme NFPA 70E pour que vous soyez en mesure d’offrir un environnement de travail sécuritaire à vos électriciens et vos employés. Notre engagement en matière de sécurité nous a permis de devenir le chef de file en formation et en solutions axées sur des normes électriques en perpétuelle évolution. Nous vous aiderons à vous conformer aux nouvelles normes sur les risques associés aux arc flashes en réalisant une analyse afin d’établir l’état actuel de votre équipement et de recommander, au besoin, des mesures correctives visant à atténuer les risques d’incidents associés aux arc flashes.
L’analyse et les recommandations portent sur des éléments tels que :
- l’analyse et le calcul du degré de risque associé aux arc flashes.
- l’équipement de protection individuelle nécessaire.
- la formation requise pour les travailleurs.
- la liste des outils nécessaires pour assurer un travail sécuritaire.
- la description des étiquettes d’avertissement qui doivent être apposées sur l’équipement.
- l’installation, si possible, des produits, solutions et méthodes visant à restreindre la portée des arc flashes.
- l’assistance lors de l’établissement des spécifications d’un équipement neuf ou en cours de modernisation.
Vous n’avez qu’un appel à faire pour qu’on vous:
- donne un séminaire informatif pour vous aider à comprendre la NFPA 70E et les modifications apportées au Code canadien de l’électricité.
- donne une évaluation de votre établissement pour déterminer ce que vous devez faire pour vous conformer à la norme NFPA 70E.
- effectue une analyse des arc flashes pour déterminer les niveaux d’énergie incidente et les distances des frontières. Cela peut inclure un analyse des courts-circuits.
- fournisse les recommandations de la catégorie d’ÉPP et d’étiquettes requis et l’interprétation des principes NFPA.
- recommande les changements aux réglages de l’équipement de protection ou des options de modifications possibles pour réduire les niveaux d’énergie incidente des arc flashes.
- forme votre personnel aux dangers des arc flashes et à l’utilisation de l’ÉPP.
Pouvez vous tenir le séminaire de Schneider Canada Services – CSA Arc Flash Securité Electrique dans nos établissements?
Nos experts peuvent donner de la formation particularisée sur place et ainsi former vos employés et tout entrepreneur en électricité que vous utilisez aux dangers des arc flashes et sur la façon de suivre les principes de sécurité au travail de la NFPA. Cette formation permettra à votre personnel et aux entrepreneurs de:
- prendre conscience des dangers d’une exposition aux arc flashes.
- gérer efficacement la protection des incidents d’arc flashes.
- comprendre les différents niveaux d’ÉPP.
- mettre en place des procédures efficaces de sécurité.
- choisir le bon type de matériel sur lequel vous devez travailler et qui se trouve à proximité de votre propre matériel électrique .
- effectuer une évaluation des arc flashes et des calculs de distance.
Pourquoi devrais je réaliser une analyse arc flash dans mon établissements?
Si l’une des conditions suivantes se présente dans votre établissement, vous devriez penser à consulter Schneider Canada Services pour obtenir une analyse des arc flashes :
* Une étude des arc flashes n’a pas été effectuée dans les trois dernières années.
* Des études concernant les courts-circuits et la coordination de la protection n’ont pas été effectuées dans les cinq dernières années.
* Des changements ont eu lieu dans le réseau électrique ou le secteur d’alimentation en électricité.
* Une vérification de la sécurité est nécessaire.
* La police d’assurance de votre établissement doit être renouvelée.
* Des modifications ou des expansions du réseau de distribution électrique sont à l’étude.