Services


                                                       
                                                       
                                                       

                                                      Solutions Sécurité – Arc Flash

                                                       
                                                       

                                                      Solutions matérielles pour réduire les dangers des arc flashes

                                                      Une fois que l’évaluation est terminée, il se peut que vous deviez modifier ou mettre à niveau le matériel. Dans plusieurs cas, la mise en place de technologies plus à jour peut réduire les niveaux d’ÉPP. Si vous planifiez une nouvelle installation, vous voudrez sans doute être informés des nouvelles solutions technologiques disponibles. Schneider Electric offre une vaste gamme de solutions pour vous aider à diminuer les risques de défaut d’arc présents dans votre installation.

                                                       

                                                       

                                                      Solutions de modernisation

                                                      Les disjoncteurs sur arc flashes Masterpact fournissent une protection contre les arc flashes sans l’aide de fusibles, en utilisant une technologie de pointe exclusive à l’industrie.

                                                      • Modernisation des disjoncteurs de puissance à basse tension existants en utilisant la nouvelle technologie anti-arc flashes Masterpact NW ou NT modernisé ou même des produits de remplacement direct. Schneider Canada Services offre des disjoncteurs de remplacement direct pour plusieurs disjoncteurs à basse et moyenne tensions de divers fabricants, incluant Allis Chalmers, Federal Pacific, Federal Pioneer, General Electric, ITE/ABB et Westinghouse.

                                                       

                                                       

                                                        
                                                      La fenêtre de visionnement à l’infrarouge Comet® H.VIR utilise une matière cristalline qui est transparente à 96 % aux longueurs d’ondes infrarouges. Cela permet un balayage infrarouge précis tout en maintenant la cote de libre accès NEMA ou IP.

                                                      • Installez des fenêtres de visionnement à l’infrarouge H.VIR Comet (IR), qui permettent le balayage IR diagnostique sans avoir à enlever les couvercles de l’équipement pour améliorer la sécurité des travailleurs tout en évaluant correctement la condition de l’équipement. Le cristal utilisé pour les fenêtres H.VIR est jusqu’à 96% transparent aux longueurs d’ondes des infrarouges, ce qui garantit un balayage précis aux IR tout en maintenant la cote de libre accès NEMA ou IEC/EN IP de l’équipement.

                                                       

                                                       

                                                      Le système d’extinction d’arc « Arc Terminator » de Square D détecte et contrôle les effets des défauts d’arc, en éteignant les arcs en moins de 1/4 de cycle.

                                                      • Installer un système de mise en châssis automatique à distance pour les disjoncteurs à moyenne tension existants pour aider à garder les travailleurs à une distance sécuritaire des endroits où peuvent se produire des arc flashes.
                                                      • Installer le dispositif d’extinction d’arcs Square D en modernisation de l’appareillage à moyenne tension MasterClad® existant pour réduire ou éliminer les dangers d’arc flashes.

                                                       

                                                       


                                                      Les relais de protection basse tension Carriere et à moyenne tension Sepam offrent la fonctionnalité LSIG pour réduire le temps de déclenchement en conditions d’arc flashes. 

                                                      • Mettre à niveau les disjoncteurs à basse et moyenne tensions avec les relais de protection à moyenne tension Sepam ou les relais de protection à basse tension Carriere. Les deux offrent la fonctionnalité LSIG pour aider à réduire le temps de déclenchement du disjoncteur. Les relais de protection Sepam vous permettent de commuter entre les deux réglages du relais de protection. Cela vous permet de choisir les réglages les plus sensibles selon les conditions de défaut d’arc lorsque vous travaillez sur l’équipement.

                                                      Nouvelles solutions d’équipemen

                                                      • Lorsque vous concevez un nouveau système, communiquez avec votre ingénieur-conseil spécialiste de Schneider Electric pour vous aider dans les spécifications de votre nouvel appareillage à basse tension Powerzone 4 de Square D, qui peut comprendre des disjoncteurs de dérivation Masterpact NW ou d’arc flash NT
                                                      • Comme alternative à l’utilisation d’un appareillage résistant aux arcs, un dispositif d’extinction d’arcs Square D peut être installé dans une cellule d’appareillage à moyenne tension MasterClad® de Square D, pouvant protéger jusqu’à 10 disjoncteurs. Le système d’extinction d’arcs « Arc terminator » détecte et contrôle les effets des défauts d’arc. Il éteint les arcs en moins de 1/4 de cycle, diminuant de façon significative les dommages causés au matériel et réduisant les pertes de productivité.
                                                        
                                                       

                                                      Requests for Solutions, Products and Services information

                                                      • 24 Hour Service

                                                      Call 1 (800) 265-3374