Une étude de coordination temps-courant évalue les dispositifs de protection du système et les appareils auxquels ils sont reliés.
Les études de coordination doivent être renouvelées dès qu'un nouvel appareil est installé dans votre système électrique. Celà permet de choisir les équipements de protection adaptés qui opèrent en cas de défaillances. Ainsi, en cas de sur intensité, seul l'appareil de protection le plus proche du problème se déclenche.
Avantages
- Réduit les coupures et les déclenchements intempestifs
- Évite que l'équipement soit endommagé grâce à une protection du système accrue
- Fournit les réglages optimaux de tous les dispositifs paramétrables
- Isole uniquement le circuit en faute tout en gardant le reste du système opérationnel
- Recommande des mesures correctrices pour les appareils insuffisamment protégés
- Assure la sécurité du personnel
- Augmente la productivité et la rentabilité
|
|
Le rapport client inclue :
Un schéma unifilaire informatisé qui détaille les dispositifs, les appareils, les raccordements de système et les niveaux de court-circuit, lorsqu'ils sont disponibles
Des tableaux des réglages suggérés pour tous les dispositifs paramétrables
Les courbes caractéristiques log-log illustrant la protection et la coordination résultantes dans le système