Services


                                                       
                                                       
                                                       

                                                      Thermographie Infrarouge

                                                       
                                                       

                                                      La Thermographie Infrarouge est un outil performant et économique au service de la maintenance préventive.

                                                      Avantages:

                                                      • Détection des défaillances
                                                      • Pas de coupure d'alimentation
                                                      • Livraison d'urgence de pièces.
                                                      • Recommandations pour des mesures correctrices
                                                      • Rapport client détaillé
                                                       

                                                      La chaleur anormale produite par les équipements électriques peut indiquer un problème potentiel. Celà peut provenir :

                                                      • D'une surcharge du système
                                                      • Des fils conducteurs partiellement cassés ou oxydés
                                                      • D'une mauvaise mise à la terre
                                                      • De charges déséquilibrées
                                                      • D'équipements mal ajustés
                                                      • De problèmes avec la chaleur d'induction
                                                      • De hautes résistances par cycles thermiques 

                                                      La source de cette chaleur anormale est identifiée par un appareil d'imagerie infrarouge. Celà permet de prendre des mesures correctrices bien avant une défaillance. Des inspections de thermographie infrarouge peuvent aussi vous permettre d'obtenir une réduction des primes d'assurance.

                                                      Le client reçoit un rapport pour chaque inspection qui contient :

                                                      • La date et l'heure de la mesure
                                                      • La température de l'appareil
                                                      • Une image de référence
                                                      • Une image infrarouge
                                                      • Des recommandations pour les mesures correctrices

                                                      Le rapport peut-être personnalisé au besoin pour inclure les photos des équipements, les désignations des dispositifs, des échelles de température plus précises et détaillées, etc.

                                                        
                                                       

                                                      Requests for Solutions, Products and Services information

                                                      • 24 Hour Service

                                                      Call 1 (800) 265-3374