Les disjoncteurs Merlin Gerin de type DA ou Selpact nécessitent une maintenance croissante du fait de leur vieillissement. D'autre part, les pièces de rechange pour certains types de disjoncteurs se raréfient. La solution à ce problème est le remplacement de ces anciens appareils par des disjoncteurs modernes de type Masterpact ® .
Les disjoncteurs de puissance Masterpact ® sont homologués UL / ANSI/ NEMA avec tous les avantages de la plus récente technologie de conception :
Courants nominaux de 800 A à 5000 A
Capacité d'interruption jusqu'à 100 kA
Mécanisme d'accumulation d'énergie à deux étages
Conçu pour être sans entretien, ce disjoncteur possède moins de pièces (par un facteur d'au moins 5) que les disjoncteurs conventionnels, tout en offrant les mêmes fonctions.
Un choix d'unités de déclenchement électroniques pour convenir aux exigences de vos systèmes, des fonctions de base (temps long, temps court, protection instantanée…) au modèle à microprocesseur offrant un vaste choix de fonctions intégrées
Des accessoires pouvant être installés sur place
|
|
Avantages
- Temps de coupure réduit - en utilisant des kits de montage préfabriqués
- Rapport qualité / Prix
- Fiabilité améliorée
- Sécurité augmentée
- Maintenance réduite
- Prolongation de la durée de vie des tableaux existants