Le succès des véhicules électriques (EV) à besoin d’une infrastructure de rechargement établie sur le plan mondial. Schneider Electric s’est engagée à développer des solutions efficaces pour installer des infrastructures partout sur le globe. Nos postes de rechargement sont compatibles avec des véhicules électriques et hybrides enfichables construits en conformité avec les normes SAE J1772 tout en étant conformes avec les spécifications appropriées de codes et de sécurité.
Le temps qu’il faudra pour recharger un véhicule électrique dépendra du niveau de puissance disponible de l’infrastructure de rechargement. Les niveaux de puissances divers sont définis par la « Society of Automotive Engineers » (SAE) d’après leurs normes SAE J1772. Les postes de rechargements EVlinkMC de Schneider Electric sont compatibles avec les véhicules électriques et hybrides enfichables construits en conformité avec les normes SAE J1772 et ils sont disponibles pour les niveaux 2 et 3 (recharge rapide).
- Niveau 1 : Temps de rechargement standard de 12 à 16 heures
- Niveau 2 : Temps de rechargement standard de 4 à 8 heures
- Niveau 3 : Temps de rechargement standard en moins de 30 minutes (communément appelé, recharge rapide)
Cliquer sur l'image pour voir une demonstration interactive.